• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

GigaDevice推出业界极具性价比的GD32F130/150系列超值型MCU

来源:集微网
时间:2014-03-18

分享至:
2014年3月18日 — 日前,业界的半导体供应商GigaDevice (兆易创新)为进一步扩大包含106款产品的GD32系列通用微控制器的选择范围,宣布推出全新的基于ARM Cortex-M3内核的超值型GD32F130和GD32F150系列微控制器。新产品延续了更高性能与更优价格相结合的设计理念与价值核心,通过整合增强的实时控制能力与创新的外设资源配置,着眼于超低开发预算需求,更适合成本敏感型嵌入式应用。同时也延续了GD32产品平台相互兼容的软硬件生态,易于实现代码移植和扩展升级,可以有效提升用户的研发效率,缩短设计周期。全新发布的18款GD32系列超值型MCU能够以更为经济的价格实现复杂和先进的功能,并为提升及取代传统的8位和16位产品解决方案,进入32位Cortex-M3内核的高速主流平台带来超值的入门使用体验。

GD32F130/150系列超值型MCU时钟频率为72MHz,配备16KB到64KB的内置Flash及4KB到8KB的SRAM,内核访问闪存高速零等待,在主频下的工作性能可达74DMIPS,同主频下的代码执行效率相比市场同类Cortex-M3产品提高20%,相比Cortex-M0+产品提高35%。采用2.6V-3.6V电源,I/O口可承受5V电平。具有高级电源管理功能并针对节能便携等低功耗应用场合提供了三种省电模式,在外部电池供电情况下,内嵌日历型高精度实时时钟(RTC)运行时的待机电流仅为4.3uA。支持三相PWM互补输出和死区管理功能的16位高级定时器可用于矢量控制,还拥有多达5个16位通用定时器、1个16位基本定时器、1个32位通用定时器和5通道DMA控制器,可用作主时钟的8MHz内置RC振荡器出厂校准精度为±1%。全面升级的模拟外设包括1个转换时间为1us的16通道12位高速ADC、1个12位DAC、2个高速轨到轨输入/输出模拟电压比较器和1个预校准的温度传感器,可充分满足多通道高速数据采集和控制要求。GD32F150/130系列也配备了丰富的外设接口资源,包括1个USB2.0全速、2个USART、2个SPI、2个快速I2C、1个I2S,针对家庭多媒体设备新增了支持HDMI接口的消费电子控制(CEC)总线硬件电路,还针对按键、滑动等触控应用集成了触摸感测接口(TSI),多可同时连接18个外部电极。多达80%的可用GPIO具有多种可选功能还支持端口重映射,的灵活性和易用性满足多种应用需求。

GD32F130/150系列超值型MCU在遵循行业安全标准的同时全面增强了使用安全性。存储器保护单元(MPU)、时钟安全系统(CSS)和双看门狗设计能够确保软件代码及数据正确执行,内置的实时SRAM硬件奇偶校验功能及循环冗余校验(CRC)功能可检查数据传输及存储的完整性,芯片还具备标识及专利加密存储功能,可为片上数据安全提供双重保障。

GD32系列超值型MCU产品为成本敏感的入门级应用提供了高效能的处理能力,其丰富的接口功能及应用安全性,让开发人员能够有效提高系统集成度并降低投入,更可深入挖掘项目潜力。充分适用于工业自动化、人机界面、电机控制、家用电器、打印机、多媒体播放器及电子玩具、USB转UART、智能读卡器、电动车等多种应用场合。GigaDevice还为全新的超值型MCU配备了成套开发工具,包括全功能评估板GD32150R-EVAL和GD32130C-START入门套件,另外还提供了可同时支持多个串口的烧录软件。

融合了高性能,低成本与易用性的18款GD32F130/150系列超值型MCU从经济型少引脚封装到便于手焊的常规表贴封装齐备,采用TSSOP20、QFN28、QFN32、LQFP48、LQFP64等多种封装形式,现已开始接受样片订购,并将于今年第二季度正式量产。批量订货的低价仅为0.32美元,是目前业界极具性价比优势的Cortex-M3 MCU产品。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻