• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通骁龙四核智能机 三星GRAND 2评测 (1)

来源: 手机中国
时间:2014-03-18

分享至:
    在日前落幕的业界盛会MWC(移动世界大会)期间,多款智能新机纷纷亮相。其中,索尼和三星分别推出了旗舰产品——Xperia Z2和GALAXY S5,而它们均搭载了全新的高通骁龙801处理器,为两款智能手机的流畅运行奠定了坚实的基础。

  事实上,作为国际知名移动芯片厂商,美国高通公司已经被越来越多的国内消费者所熟知,高通芯片强劲的性能和稳定性也得到了众多业内人士的认可, 比如去年的热门产品新HTC One、GALAXY Note3、谷歌Nexus 5以及OPPO N1等等,均采用了性能强劲的高通骁龙处理器。



三星GALAXY GRAND 2

  今年年初,三星在国内市场推出了一款外观酷似GALAXY S4的智能新机——GALAXY GRAND 2(数字型号:G7106)。这款手机拥有高清大显示屏,而且搭载了时下主流的高通骁龙四核处理器,售价则为2199元。接下来,笔者将带来的三星 GALAXY GRAND 2详细评测,近期有意入手该机的用户,不妨跟随笔者了解一番。

  5.25英寸高清大显示屏

  与前代产品GALAXY GRAND一样,三星GALAXY GRAND 2依然采用直板触屏手机,整体造型简约圆润,与GALAXY S4相似。事实上,这款手机的长宽尺寸达到了146.8×75.3毫米,相比GALAXY S4的机身尺寸略大一些,也因此而丧失了GALAXY S4的那种精巧之美,同时单手操作方面也带来了一定的不便。



三星GALAXY GRAND 2机身正面

  在机身正面,三星GALAXY GRAND 2拥有一块5.25英寸大触摸屏,相比前代产品GALAXY GRAND屏幕尺寸增加了0.25英寸,同时也比GALAXY S4略大一些,屏幕视野更加开阔。至于屏幕分辨率则为HD(720×1280像素)级别,与该机的定位相符,相比高端水准的1080p屏,细腻度方面还有 一定差距。



三星GALAXY GRAND 2机身正面细节



三星GALAXY GRAND 2机身背面

  三星GALAXY GRAND 2的后壳采用可拆卸设计,延续了三星手机一惯的传统。值得一提的是,这款手机后壳设计简约别致,与GALAXY Note3相似。尽管它依然采用万年不变的塑料材质,却拥有真皮的质感,而且不易沾染指纹,一定程度上提升了手机的档次,也是该机的外观方面的亮点。



三星GALAXY GRAND 2机身背面细节

  另外,这款手机背面内置了800万像素主摄像头,并带有LED闪光灯,摄像头造型简约、传统,至于摄像头的配置则属于时下中端水准。同时,在高 通骁龙四核芯片的支持下,三星GALAXY GRAND 2拥有多种不同的拍摄模式,至于具体的成像效果,大家可参看笔者后面带来的实拍样张。

  机身周边的按键以及接口

  三星GALAXY GRAND 2的机身厚度为8.95毫米,相比前代产品更加纤薄。至于机身周边则包裹了一圈银白色装饰条,如下图所示,借鉴了三星GALAXY Note 2的周边设计,不过就笔者拿到的这部手机而言,做工略显粗糙,远不及当年的旗舰产品GALAXY Note 2。若是周边改用类似GALAXY S4的金属拉丝效果装饰,在笔者看来则会显得高端一些。



三星GALAXY GRAND 2机身左侧

  至于机身周边的按键以及接口配置和布局,三星GALAXY GRAND 2则中规中矩,与时下众多Android智能手机相似,机身周边不同的位置分别放置了不同的按键或接口。其中,在机身左侧,这款手机配备了一体式音量控制 键,如上图所示。与之对应的是,三星GALAXY GRAND 2的机身右侧则为电源键,而且两枚按键的位置均略微靠下一下,为用户单手控制带来便利,设计较为人性化。



三星GALAXY GRAND 2机身右侧的电源键



三星GALAXY GRAND 2机身底端的数据接口

  至于机身底端和顶端,三星GALAXY GRAND 2则放置了MicroUSB数据接口和3.5毫米耳机插口,如上图和下图所示,均属于时下主流配置,便于用户借用其它手机的数据线为手机充电或是适配市面 上的高端耳机。另外,需要补充的是,这款手机的机身右侧还设计有一个后壳开启槽。



三星GALAXY GRAND 2机身顶端的耳机插口

  总的来说,三星GALAXY GRAND 2外观设计简约别致,拥有整体性的美感,而且类似皮质效果的塑料后壳也一定程度上提升了手机的档次。另外,美中不足的是,我们也看到,该机的周边做工略显粗糙,但愿这只是个例。

  三星GRAND 2拍照体验(1)

  在拍照方面,三星GALAXY GRAND 2拥有前后双摄像头,其中前置摄像头为190万像素,而后置摄像头则为800万像素(带有LED闪光灯)。需要指出的是,由于该机搭载了高通骁龙四核处理 器,因而前后双摄像头均支持拍摄720p(720×1280像素)高清视频,进而能够以清晰的画质记录生活中的精彩片段,而且支持留声拍照等多种拍摄模 式。



拍照界面

  至于三星GALAXY GRAND 2的成像效果究竟如何,大家可参看笔者下面带来的多幅实拍样张。



拍照样张



拍照样张



上图样张100%放大效果截图

  从上面的几幅

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻