来源:EEWORLD
时间:2014-03-17
单芯片VRX220解决方案使运营商能提供一系列可支持快VDSL接入速率的入门级xDSL网关来满足客户联网需求。
德国慕尼黑/纽比贝格-2014年3月17日-的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)今日宣布:推出其全新单芯片VRX220入门级xDSL家庭网关系统级芯片(SoC)系列。Lantiq的全新解决方案使客户能够以一种无可匹敌的成本结构为其客户和电信运营商提供成熟的、功能丰富的VDSL网关。
成本优化的设计
VRX220是专为平衡运营商对网关功能的需求与低系统成本而打造。其特性包括:
· 显著地降低了物料成本(BOM),Lantiq提供了采用2层印刷电路板(PCB)的小尺寸参考网关设计,它具有快速以太网LAN端口、802.11n无线局域网以及运营商级的VoIP(网络电话)等功能。
· 提供完整的、无缝的联网软件包,它带有路由、防火墙、服务质量保障(QoS)以及TR-69远程配置等功能,因而它是一种面向能够快速进入市场满足电信运营商需求的完整设计。
· 同一款硬件设计可无缝地支持VDSL所有标准频段规划(包括8、12、17和30MHz配置文件),并支持光纤/铜线(FTTB光纤到楼/FTTdp光纤到分配点)技术。
· 经过现场验证的Vectoring系统级串扰消除功能,可支持下一代网络的新兴功能。
· 与数百万已在现场部署的ADSL/VDSL线路完全后向兼容,并已获得了所有重要的国际认证以确保完全的互通性(IOP)。
Lantiq已在VDSL用户端设备市场中获得了显著的市场份额。根据IHS/iSuppli在近提供的VDSL网关市场追踪报告,Lantiq的市场份额在2013年从33%增加到了37%。
借助全新VRX220芯片组系列,Lantiq为不断获得更多市场份额增添了新的动力。运营商可以引入一种家庭网关策略,即在一系列设备中使用共同的软件平台和功能设置,来覆盖从成本优化的入门级VDSL网关到基于更多功能CPE芯片的高端媒体网关。
评论
Lantiq高级副总裁兼宽带业务部总经理Dirk Wieberneit表示:
“铜线网络和铜线/光纤混合网络技术的不断发展,使运营商可通过进一步投资于VDSL来扩展其现有网络的生命周期,从而增强其盈利能力。借助VRX220,Lantiq符合了入门级DSL网关从ADSL向VDSL甚至更先进技术演进的趋势,同时电信运营商可以为他们的客户提供高性价比和功能丰富的用户端网关。”
如需了解更多关于VRX220和Lantiq的CPE解决方案全部产品组合等信息,请访问Lantiq的网站。
供货
Lantiq的全新xDSL VRX220通信处理器现已供货。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。