来源: IT168.com
时间:2014-03-17
上月,三星刚刚发布了年度旗舰Galaxy S5。而同时也意味着,不少网友手机中的S3已经成了两年前的“老机型”。不过欣慰的是,近日有消息显示三星将为一批机型升级安卓4.4操作系统,其中就包括三星S3。
该消息源自三星印度一份内部文档的谍照,从流出的照片上看,包括S3、Note2以及双卡双待机Galaxy Grand 2 Duos都已确定会升级到安卓4.4 KRT16。具体的升级时间将会在4月到5月之间,而具体地更新项目则尚不可知。
更新列表中包含此前升级的S4
不过需要注意的是,在此前三星S4、Note3初次更新安卓4.4.的时候都出现了不少Bug,不知此次S3及Note2的升级是不是还会出现同样的问题。另外在去年,三星就曾曝出过S3升级系统的传闻,只不过这一传闻并未成真。