中移动昨日更新了TD定制终端产品白皮书,对NFC和LTE手机等定制终端提出了新要求。其中要求自2014年5月31日起首轮送测的LTE手机,需支持五模(TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/GSM/WCDMA)。3个月前只是要求2000元以上的LTE定制手机支持五模,新版白皮书则包含了所有的价位。
中移动为实现TD-LTE国际漫游的考虑,一直对五模情有独钟,去年二季度16万部TD-LTE终端招标被高通独占
芯片八成份额,引起业界强烈质疑依然故我,直到年底才松口接纳三模。然而,不到半年时间故态复萌,再度规定五模是4G定制手机的低门槛。中移动改弦更张的背后,是为一己之私,陪绑4G生态链上消费者、手机厂商的利益,陪绑整个TDD产业的自主创新。
陪绑消费者
从三模到五模,由于可选芯片厂商与方案变少,手机零部件数量和制造、测试等成本增加,且需要向高通支付专利费,整机成本必然增加。这一部分成本,也会或全部或部分的转嫁到消费者身上。
不可否认的是,五模手机具备很好的国际漫游特征,符合中移动一直以来所追求的“一部终端走遍全球”的策略。中国移动终端公司副总经理唐剑峰也曾表示,“对于五模和三模,我们认为是同样重要的,因为五模更多的是为了漫游客户的使用,三模更多的是国内客户”。
问题在于,大多数用户并不出国,不需要国际漫游功能,由于中移动资源严重向五模倾斜,用户也会更多的选择五模手机,被迫承担了国际漫游的成本。而且,即使出国的用户,由于漫游费用高昂,很多时候也会选择临时办一张当地的SIM卡,而不一定需要五模手机。
手机中国联盟秘书长王艳辉认为,中移动此举,剥夺了消费者选择的权利,让消费者付出了无谓的成本。微博上已经有先知先觉的用户表达了抵触情绪,对价格的考量也将增加中移动迁移用户的难度,不利于4G的大规模推广。
陪绑手机厂商
按照中移动的规划,2014年要销售1亿部4G手机,将2/3G用户向4G迁移。由于需要更换4G手机,其中一个重要条件就是4G手机价格足够便宜。在今年世界移动通信大会期间召开的GTI国际产业峰会上,中移动总裁李跃表示,去年年底已经有150美元4G手机面世,今年中移动要将成本再降到100美元左右。
但是,中移动为这个目标人为设置了一个巨大的障碍——高通。此前已经有媒体指出,阻碍4G手机成本下降的因素就是高通,中移动强推五模,让手机厂商选择芯片方案商的范围大大缩小,高通凭借的技术优势几乎成为必选项,同时还要对每部4G手机征收高额的专利费。
联发科无线通信事业部总经理朱尚祖表示,手机增加WCDMA制式将会额外带来6美元成本。据了解,如采用高通的五模方案,硬件成本占比约10%-15%,除此之外,还要向高通支付整机售价5%的专利费用,被业内人士调侃是“国税”。一部五模4G手机高通要拿走超过20%的份额,远超大多数手机厂商的净利,给手机厂商带来了沉重的压力。
手机厂商已经在尽力满足中移动对五模的钟爱和降成本的要求,国内已经有厂商早于中移动的计划推出了千元4G手机。目前发改委正在调查高通的垄断和不公平竞争行为,但高通的收费模式并没有受到根本挑战。五模门槛将使手机厂商陷于两难之境,不得不为了生存奋力搏杀,不利于产业链的健康发展。
陪绑TDD产业
在3G时代,中国拥有自主知识产权的TD-SCDMA成为国际三大标准之一。不过,相比另两项标准WCDMA和CDMA2000,TD-SCDMA由于起步较晚,产业基础较为薄弱,在技术和产品成熟度上有一定的差距。作为全球的TD-SCDMA网络运营商,中移动曾度过了一段十分艰难的时光。
但是,到目前为止,TD-SCDMA已经形成了一条十分成熟、健壮的产业链。根据统计,2013年全年TD-SCDMA终端销售超1.55亿部,在国内终端品牌和机型数量远超其他两大3G标准,高中低端覆盖全面,助推中移动获得了近2亿3G用户。这一成绩的背后,本土芯片厂商居功至伟,为中移动运营TD-SCDMA做出了重大贡献。
本土芯片厂商在TD-SCDMA、TD-LTE上积累已久,但普遍缺乏WCDMA和FDD-LTE芯片的研发经验。半导体应用联盟高级分析师刘辉指出,要求TD-LTE手机直接五模,国内芯片厂商面临的考验很大,从一开始就落后于国外芯片企业。
据了解,本土芯片厂商正在加速研发和完善五模方案,落后时差并不大。中移动此举可谓过河拆桥,让本土芯片厂商替高通们做了嫁衣。这对本土芯片厂商和整个TDD产业的自主创新来说是一个重大的打击。
作为全球的TD-LTE运营商,中移动有条件、有必要维护一个健康、多赢的产业链,为业界树立标杆,也为整个TD-LTE产业打下良好的根基,真正助推TD-LTE走向国际化,成为全球的主流标准。不顾产业生态强推五模,只会饮鸩止渴,自毁长城。中移动应反思大跃进式的发展思路,给整个产业链留一点缓冲时间,让其运转更为顺畅。