来源:21ic
时间:2014-03-13
在一些生产应用中,例如用于质量控制的颜色测量中,Maya LSL集速度、敏感性和通量于一身,有助于减少测量误差并确保准确度。LED分选、等离子体监测和质量控制都从MayaLSL优越的色彩准确度中受益。Maya LSL以毫秒为单位进行测量,这对高要求的生产环境尤为有用。
MayaLSL利用了两种模块化的光谱技术。首先,Maya LSL的f/3光学设计包括一种能够纠正光学像差并显著提高杂散光性能的环面光栅,将光谱仪的测量范围延伸至3.0吸收单位,与其它竞争性设计相比,具有30%的优势。Maya LSL具有非常低的杂散光性能,在400纳米处为0.015%,向进行定量测量的用户提供了巨大的价值,尤其在品质保证/质量控制和日常实验环境中非常适用。
其次,Maya LSL具有一种能够提高光谱仪的敏感性并顾及到更快速全光谱测量的背照式CCD检测器。这对于监控一些快速的化学反应,例如催化作用、燃烧和蛋白质折叠,具有很大的优势。
用户可以通过前面板上的控制装置手动操作或通过15针TTL连接远程操作DH-mini灯泡和快门。要求外部触发和其它功能时,经由TTL连接的远程控制简化了光源的集成和操作。
Maya LSL优化了用于过程监控测量时在测量时间、动态范围和信噪比之间的不可避免的权衡。高热稳定性和大量的触发和数据通信选项使MayaLSL成为过程环境的理想选择。一些应用如通常监控非常低的光度的荧光和拉曼将从MayaLSL中受益。
Maya LSL经由自己的USB接口连接到计算机上并结合到海洋光学的一些附件上,从而达到方便实验设置的目的。此光谱仪可与各类狭缝、过滤器和其它光具座附件共同使用来优化配置。