来源:互联网
时间:2014-03-13
英特尔芯2合1产品的概念于2013年6月的台北电脑展正式推出,搭载第四代智能英特尔®酷睿™处理器的高性能产品吸引了消费者的眼球,随着英特尔BayTrail 架构在同年9月的IDF大会上发布,2合1设备的产品线得到极大丰富。
截至2013年底,全球已有60余款不同品牌的2合1产品。面对琳琅满目的产品形态和不同的性能配置,消费者如何甄选适合自己的2合1产品呢?首先要认准不同核芯的产品,从选择CPU的型号开始,不同架构带来产品性能和优势是不一样,符合自身需求为重要。
酷睿芯2合1,精英之选
搭载第四代智能英特尔®酷睿™处理器的2合1产品,是2合1家族中的高端机型,代表成员是变形超极本,拥有可插拔、可翻转等形态,可以在PC和平板之间自由切换。其超薄机身、大于10英寸的触控屏、完整的Windows操作系统、原装物理键盘和超长电池续航等特点,在办公性能和娱乐上均表现出色:可多线程执行任务且轻松运行大型办公软件;搭载Windows8操作系统,完美兼容各类软件和驱动程序;四代酷睿在图形处理能力上,较上一代产品实现了飞跃性的提升,四代酷睿芯2合1产品可以轻松运行主流3D游戏,画质犀利,满足对游戏界面和视觉体验有较高要求的消费者和玩家。
极致的工业设计和不妥协的PC加平板的使用体验,让酷睿芯2合1产品十分出众。如果你对计算力和性能有很高要求,同时你不想多带一个平板,该系列2合1正是高端简洁的代言。即便你有选择恐惧症,在这个平板与PC缺一不可的世界里,酷睿芯2合1产品也做到了鱼和熊掌可以兼得。
BayTrail架构2合1,提供忧性价比
在2合1产品的家族中,除了高性能的酷睿芯产品之外,也有较高性价比的产品系列。英特尔在2013年9月的IDF上发布的BayTrail架构,广泛使用在该系列2合1产品上,价格从349美元起,为广大用户提供了更多高性价比的选择。
全新的英特尔Baytrail平台可以充分满足2合1产品需要,完美平衡办公、娱乐、续航和丰富功能。如果基本办公和轻娱乐是你关心的,那么该系列2合1产品非常适合,加之便携性和长续航,同样满足你对PC和平板的双重需求。
英特尔在2合1产品的推广过程中,深入了解细分消费市场,针对不同的用户需求,推出不同核芯架构的产品,为消费者提供更多产品选择。不难看出,满足不断变化的用户体验,是2合1产品发展的主要方向。
移动办公随心随行
出差、休假让很多人在路上奔波,办公需求随时随地存在。2合1产品凭借其轻薄的机身,满足移动便携的需求,全PC性能,让移动办公更佳方便。举个简单的例子,休假的时候难免需要处理公司的紧急事务,回复邮件为常见,如果手边只有平板,文字输入是的问题,这时,物理键盘不可或缺。2合1产品均配备原装键盘,不会出现外挂键盘延时和不兼容等问题。
移动办公的需求越来越高,企业邮箱、VPN连接共享盘等接入问题,是每个出差在外的白领为关心的,但是平板和手机难以满足该需求,这类移动设备的计算性能和操作系统不足以支撑VPN等软件的运行和兼容。2合1产品承袭IA架构,搭载Windows8系统,可以兼容各类企业常用软件和驱动程序。出差在外,随时访问公司内网和公共盘,处理紧急事务,再也不必千里之外找同事帮忙传资料,大大提高工作效率。
说到软件兼容问题,除了VPN,企业邮箱,不得不提几款常用且耗内存的大型软件,比如 Adobe Illustrator 、InDesign,和Computer Aided Design,这几个软件通常用作制图、排版和设计,需要高性能的PC才能运行自如。假如出差或休假,同事发来设计稿请你分享意见或确认,平板电脑上无法运行该类软件,但2合1设备的兼容性和运算力完全可以胜任,轻松打开软件,浏览设计图稿,避免了不必要的焦躁和麻烦。
尽兴娱乐不断电
出差在外,尤其是坐飞机、火车这些长途交通工具的时候,繁重的工作任务,加上旅途劳顿,有2合1产品在手边,简单的插拔、翻转之间,就可以瞬间从工作模式,切换至平板模式,看看新闻、玩玩游戏,都是调节心情、放松精神的好方式,这个过程仅需1秒,不会出现多台设备换来换去的麻烦,尤其是在公共交通工具这样的狭小空间内,同时又为行囊减负。
另外,搭载四代酷睿的2合1设备可以实现9小时超长续航,观看高清影片达6小时。即使出门在外,依然可以工作、娱乐随心切换、关键时刻不断电。2合1是完整的PC,更是便携的平板电脑,可谓一机在手,工作生活两相宜。
稳健发展2014
英特尔芯2合1产品满足全PC办公需求,融合平板的娱乐特性,正逐步获得消费者的认可和青睐。英特尔针对来自美国、中国与德国的846位用户做了关于多设备使用的研究,结果显示,81%的消费者认可2合1的产品形态,可见它符合用户对PC和平板自由切换的使用需求;另外,根据英特尔在2013年第四季度关于平板电脑的追踪研究显示,82%的平板电脑使用者计划更新他们的PC,有理由相信2合1产品在未来拥有一定的增长空间。
同时,来自英特尔市场部的消费调研显示,消费者也对2合1产品提出了更高的要求,包括更灵活便携的产品设计、更顺滑的触控体验、更长电池续航和更强的图形处理能力等。在这些方面,英特尔携手各电脑制造商(OEM)、设备配件商(ODM)和独立软件供应商(ISV)等合作伙伴,正在进行全方位的合作,为提升产品体验而持续努力。
众所周知,深圳是英特尔在中国的重要创新园地。英特尔正携手深圳创新科技企业,设计和开发更多创新形态的2合1产品,以更高性价比,满足消费者对计算终端的多重需求。在此过程中,英特尔为本土创新公司提供品牌、技术、产品、营销等全方位的支持,打造全新中国技术创新生态圈。
移动时代,人们对计算设备的性能和便携性都提出了更高的要求,办公和娱乐相互平衡也逐渐成为人们的关注重点。英特尔芯2合1产品在不断发展,未来它将以怎样的姿态满足消费者的使用需求?我们拭目以待。