来源:新电子
时间:2014-03-13
近距离无线通讯(NFC)手机普及率正急遽攀升。市场研究机构IHS指出,2012年全球NFC手机出货量为一亿二千万支,至2013年已攀升至二亿七千五百万支,成长高达128%;预估2014年将再增长至四亿一千六百万支,并在2018年跃升到十二亿支的规模。
IHS表示,行动支付的便利性愈来愈受到消费者认同,加上NFC读取器基础建设也日趋完善,激励NFC手机市场快速成长;目前市场上的智慧型手机,多数已配备NFC无线通讯及支付功能。
在所有NFC手机中,93%的比例是使用Android作业系统。IHS预测,2018年Android系统的NFC手机销售数字,将由2013年的二亿五千四百万上升至八亿四千四百万支。
NFC手机大行其道,亦带动NFC晶片方案需求水涨船高;其中,又以独立型NFC数据机(已整合天线的NFC晶片)为市场大宗,目前约90%的NFC手机皆采用此类方案。至于整合式无线连结晶片设计也逐渐受到瞩目,IHS预估,未来4年,该类方案出货量将成长50%。
NFC提供安全及非接触式的方案,适合付款、公共运输、资料传输等应用。除手机外,NFC也逐步延伸到家电、游戏机、医疗设施等电子产品上。