智能手机市场的竞争一向惨烈,苹果三星两家巨头瓜分了全球近50%的市场份额,攫取了近96%的利润。而智能手机阵营第二梯队的华为终端,基于自身技术与产品品牌优势也跻身全球第三大智能手机制造商。至此,智能手机时代三足鼎立之势已经形成。然而针对国内4G网络及全球手机市场大环境,华为欲借助网络端到端以及的技术支持超越对手。2014年中国4G商用元年,华为决心打造强4G精品Mate2 4G,及全系列的平板、MBB数据4G终端布局,全面领跑4G,决战行业之巅,实现弯道超车。
4G华为弯道超车
2G时代归属于诺基亚、摩托罗拉,3G时代归属于苹果与三星。乔布斯手中的iPhone开启了智能手机新篇章,顺理成章的成为3G大环境下为耀眼的产品;三星依仗巨额费用的广告营销与全面的产品线覆盖,实现了更高利润的突破。然而,时势造英雄,4G时代谁主沉浮--华为。
首先,在4G大环境之下,据英国《金融时报》3月3日报道称,中国4G移动基站的建设已超过欧洲,该国正在建设数十万座承载超高速4G移动信号的基站。西方移动行业高管不由得坦言,中国今年计划将基站建设扩大一倍以上,其优势将进一步扩大。同时在1月份的CES2014大会上,华为消费者BG CEO余承东在接受媒体采访时表示,“在4G方面,日韩与欧洲比中国早3年时间;中国4G牌照发放是晚了一点。但是,中国用2-3年时间可以赶超日美4G”。事实上,这更能说明一点的是机遇,面对4G浪潮来袭,华为准备好了。
在网络技术建设层级,华为确有着先天独到的优势。据悉,截止13年年底全球已有的244张LTE商用网络中,华为公司部署了其中110张LTE商用网络和80多张EPC商用网络,并已获得241个LTE商用合同,位列业界。自2010年以来,华为公司也贡献了多的LTE/LTE-Advanced标准专利,位居全球。华为LTE已进入100多个首都及全球九大金融中心:伦敦、香港、新加坡、苏黎世、首尔、东京、日内瓦、多伦多等。自2010年华为刷新移动宽带速率纪录到1.2Gbps,2011年发布业界首款LTE FDD/TDD/UMTS/GSM/CDMA多模数据卡E392,到2012年,提供业界首款LTE CPE,史上快速的移动WiFi路由器。多年的海外网络建设经验,足以支撑华为跻身全球LTE终端制造厂商前列。
4G华为以行践言
作为传统通信厂商,从4G标准的制定、积累开始,华为就已经超越了其他厂商,因此国内4G的发牌,对于华为终端来说,是一次很好的机会。在1月份的CES2014展会上,余承东曾对媒体记者表示,“华为2014年终端目标主要围绕4G展开,从手机、平板到盒子……2013年华为手机发售5200万部,2014年手机发售将超过8000万部”。的确,从后来WMC2014大会上华为终端发布的多款LTE产品,即可以折射出华为终端在今年的总体方针策略。
实际上,13年底华为便推出了4G智能手机G716,14年年初的CES展会上,华为更是全球首发了支持全网制式并拥有超长续航的Mate 2 4G产品,据了解2014年全年华为将推出数十款LTE终端,实现产品逐渐渗透,推动4G终端市场健康稳定发展。相对于每年仅有寥寥数款的苹果iPhone,华为4G智能手机更具有价格以及网络端优势,实现更高网络速度连接。与三星相较而言,华为终端则具备更强劲的硬件研发实力,尤其在与网络适配支持层级,恐是目前三星电子也无法与其比肩的。
2014首部4G旗舰新品Mate 2 4G
继CES展会海外发布Mate 2 4G之外,北京时间3月6日华为终端在京举行新品发布会,正式推出Mate 2 4G智能手机,标志着这款4G网络旗舰产品正式登陆国内市场。中国移动副总裁沙跃家出席发布会并提到:“2014年是中国4G元年,4G将步入新的大发展时期。今年底中移动预计建设超过50万个基站,让340个城市享受4G服务。华为是中国移动紧密战略合作伙伴,中国移动将和华为共同努力为客户提供高品质的4G服务,相信通过双方的共同努力,一定会将华为Mate2 4G打造成为中国消费者的一部高端4G手机。”
据了解,华为Mate 2 4G产品亮点在于高速的互联网连接,其支持150Mbps的下载速度,实现更高速率下载更低演示,并做到功耗更低,传输速率更快更稳定的极致体验。在谈及华为此次发布的Mate 2 4G时,余承东信心满满的表示,Mate 2 4G除了在4G网络支持等方面有核心优势之外,强劲的续航能力也是其引以为傲的地方。通过华为在研发方面的多年投入,未来续航也将成为华为终端产品的核心竞争力,特别是在4G网络所带来高耗能的情况下,更加能凸显其差异化的产品优势。
据悉,Mate 2 4G自身配备有4050 mAh超大容量电池,具备华为“智电”省电专利技术,续航提可升30%以上,彻底解决了智能机用户每天必须充电问题,一般用户可以轻松续航48小时以上,待机时间更是惊人的长达20天时间。而令人不可思议的是,Mate2 4G还可支持反向充电,可以作为移动电源为其他智能手机供电。另外,在保留了6.1英寸超大IPS全贴合屏幕的同时,其前后摄像头还分别升级至500万像素和1300万像素,存储升级至2.0GB内存和16GB机身存储,并支持 64 GB存储卡,支持蓝牙4.0数据传输和Airsharing等功能。华为Mate2在视频播放、拍照分享、智能导航、商务办公等方面进行了大量功能增加和优化,例如魅影传送、即可分享、遥控拍照、全景自拍等。
根据IDC的统计数据显示,2013年全球智能手机市场出货量首次突破10亿台,三星与苹果分别以31.3%、15.3%市场份额位居前列,华为全球排名第三,市场份额为4.9%。对此,余承东表示,华为目前仍然比较危险。如果市场份额不能做到15%,那么就没有进入安全区。2014年华为将把全球市场份额提升至8%至10%,15年达到15%,届时苹果、三星、华为三足鼎立市场格局或将被打破。对于如今的市场以及网络环境,4G LTE可谓是千载难逢的机遇。千里之行始于足下,华为Mate 2 4G是作为2014年首开之作,肩负重任,相信这款产品的推出也将再一次打破行业认知,确立华为在4G领域的领导地位。