全球半导体业界的64位元行动应用处理器(AP)竞争将逐渐升温。据Digital Times报导,苹果(Apple)2013年推出的iPhone 5S搭载了64位元AP后,高通(Qualcomm)、英特尔(Intel)、联发科等主要AP制造厂也陆续公开64位元AP。三星电子(Samsung Electronics)的产品发表较晚,认为应将重心放在产品化上。
AP业者积极研发64位元AP,主要是为了克服RAM容量上限,并打造更有效率的处理结构。64位元AP可利用4GB以上RAM,相较于32位元AP,指令的结构化,即使不调整时脉,理论上也能将处理速度提高20%。
AP制造厂展开激烈的市场竞争。全球排名的AP制造厂高通在全球行动通讯大会(MWC 2014)中公开支援64位元指令的Snapdragon 615、610 AP。Snapdragon 615为高通首度推出的8核心(OCTA Core) AP,610则为4核心AP,皆以20奈米制程制造,支援Category 6 ,下载速度达300Mbps。
联发科对64位元AP也展现积极的态度。同一时间联发科推出内建LTE数据晶片的64位元AP-MT6732,具1.5GHz运作时脉,支援Category 4,下载速度为150Mbps。
正在开拓行动装置市场的英特尔,也研发了内建LTE-A基频晶片的Merrifield处理器,以Silvermont微架构设计,并以22奈米制程生产制造。相关业者预测2014年第2季将会推出搭载Merrifield系列产品的行动装置。
同时,英特尔也公开了预计在2014年上半推出的64位元AP Moorefield的部分情报。运作时脉较Merrifield提升200MHz,为2.3GHz,透过Category 6规格XMM 7260通讯晶片支援300Mbps下载速度。
当各大半导体业者迅速抢攻市场时,三星电子仍依照原本的脚步进行64位元AP研发。由于Android作业系统尚未完美支援64位元AP,因此三星电子认为,比起加快研发脚步,将重点放在化更为有利。
报导称,三星电子的64位元AP研发计划仍依照日程进行。部分南韩业界人士则认为,三星电子可能会仿效高通,优先在普及型产品上采用64位元指令。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。