• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

围猎XP:谁在瞄准背后的商机

来源:新浪科技
时间:2014-03-11

分享至:
   4月8日,微软(37.9, -0.25, -0.66%)将会正式停止对Windows XP系统的官方支持。作为微软历史上为成功的操作系统,XP系统至今在全球仍有30%的市场份额,而在中国,使用XP系统的用户比例更是高达70%,用户总量超过2亿。

  微软停止对XP系统的支持后,希望用户能够升级到Windows 8系统。而如果用户不升级,则很可能需要在信息安全方面加大投入。

  XP退役带来的商机有多大呢?如果中国2亿用户中有一半升级操作系统,仅升级系统带来的市场规模就会超过100亿元。而据专家预计,在用户对XP操作系统升级的过渡期内,新增的信息安全市场规模预计也会达到50-60亿元。

  显然,这是一个巨大的市场。

  围猎者:微软

  谁是XP退役的受益者呢?无疑当属微软。一些担忧信息安全的用户可能会在XP退役之后付费升级系统,而这正是微软所期望的。

  在XP系统之后,微软已经连续推出了Vista、Windows 7和Windows 8操作系统,但是这三款产品都没有获得超过XP的成功。

  今年2月,微软对外宣布,Windows 8销量累计超过2亿份拷贝。听起来,这是一个不错的成绩,但是对比其他操作系统的使用比例,Windows 8并不占优。

  市场研究公司NetMarketShare的数据显示,只有约11%的全球PC用户使用Windows 8或8.1,48%使用Windows 7,29%使用Windows XP。

  作为一款已经存在13年的操作系统,XP仍然有这么高的使用率,而让微软寄予厚望的Windows 8市场份额却刚刚突破两位数。这是让微软为焦虑的事情。

  一直以来,微软都是靠着让用户升级操作系统而赚取利润,当XP成为一种用户升级的障碍时,微软终于下定决心停掉对这款产品的支持。

  为了让用户升级操作系统,微软甚至还不惜朝自己的功勋产品开炮——为XP贴上不安全的标签。微软在发布的《微软安全情报报告》警告用户:XP系统在没有更新的情况下,其病毒感染几率是Windows 8的6倍。

  微软停止对XP系统的支持到底能多大程度上促进Windows 8系统的销售,现在还不得而知。但是XP系统的不安全,却成为安全厂商们的大商机。

  围猎者:安全厂商

  让所有XP系统的用户在4月8日前都实现升级,显然不是一件容易的事情。北信源首席战略官胡建斌在去年年底曾表示,由于在中国有巨量的操作系统需要更新,保守估计也需要1-5年的过渡期。

  如果真如微软所言XP系统的安全性很差,那么在过渡期内的信息安全就需要得到充分的重视。微软停止对XP系统的支持意味着,在此之后,XP系统出现的漏洞都不会得到微软任何的官方补丁。那么用户如果想要保证信息安全,则就只能寄托安全厂商。

  实际上,安全厂商早已经意识到,这将是一个很大的市场机遇。包括北信源、趋势科技、360公司、百度(182.04, -2.60, -1.41%)、金山网络等在内的几乎所有安全厂商都推出了针对XP系统退役的安全解决方案。

  胡建斌预计,在用户对XP操作系统升级的过渡期内,新增的信息安全市场规模预计会达到50-60亿元。

  通过安全厂商的解决方案,可以在系统过渡期间保护用户的信息安全,但由于操作系统由国外厂商控制,如果系统再次升级,国内用户可能又被迫付费升级。

  为了从根本上彻底扭转这种情景,一些专家提议,要打造国产化的操作系统替换XP系统。

  围猎者:国产操作系统

  中国工程院院士倪光南将XP退役看做是“重大的信息安全事件”。他曾公开表示,微软Windows 8系统采用了不安全技术架构,中国政府以及重要行业不宜采购该类操作系统。倪光南透露,中国相关企业与机构正在筹建操作系统产业发展联盟,争取妥善做好用国产操作系统对XP的替换工作。

  倪光南的观点获得了业内人士的支持。海比研究总裁曹开彬对新浪科技表示:“打造国产操作系统应该是必须下决心执行的事情。”

  他对新浪科技表示,为了保护信息安全,非常有必要打造国产操作系统,并且需要政府部门制定一个时间表,在对信息安全比较重视的部门进行替换。“当国产操作系统发展起来之后,也会相应带动国产应用软件的发展,从而形成良性循环。”

  胡建斌也向新浪科技透露,从与政府、专业机构等多方面的接触来看,推进操作系统国产化将是大势所趋。

  如果政府下定决心推进操作系统国产化进程,这对于微软而言将是一次重大的打击。因为后者一直靠用户升级操作系统获取利润。

  实际上,已有国家打算淘汰XP系统。由于认为Windows7和Windows 8价格稍贵,韩国政府打算在4月8日微软停止对XP的技术支持以后,转而使用免费的Ubuntu操作系统。


  开源操作系统Ubuntu中国首席代表于立强对新浪科技表示:开源操作系统发展至今已经基本成熟,基本的应用软件也比较丰富,完全可以替代XP系统。

  去年,Ubuntu与工信部旗下的软件与集成电路促进中心(CSIP)、国防科技大学展开合作,针对中国市场推出了UbuntuKylin桌面操作系统。UbuntuKylin也被看做是一款国产操作系统。

  与UbuntuKylin一样,国产操作系统很多都是基于开源Lunix系统开发而来,比较知名的厂商包括中科红旗、中标普华等,他们的操作系统在服务器、桌面电脑等领域也都实现了产业化。

  不过在2月10日,中科红旗北京总部的大门上的一张针对员工的公告显示,中科红旗公司已经正式解散,员工劳动合同全部终止,公司进入清算程序。

  推进操作系统国产化无疑将会利好这些国产厂商,而如果能够拿下中国2亿的XP用户,这无疑将会撼动微软在PC操作系统上的垄断。

  XP系统退役在不经意间催生了一个巨大的市场,而瞄准这个市场的力量却来自多个不同的方向,终谁将成为赢家,唯有时间才能告诉我们后的结果。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻