• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新汉推业界首款802.11ac工业Wi-Fi

来源:21ic
时间:2014-03-11

分享至:
新汉推出了首款802.11ac工业级Wi-Fi—IWF 3432XR,支持三重无线,可支持多种移动设备和自带设备运行。IWF 3432XR可提供高密度&快速的无线连接,多支持384个设备同时运行,网速高达1.3Gbps,可同时满足企业和工业网络中移动设备的网络访问需求。另外,IWF 3432XR工业级Wifi支持集中式网状管理,支持-40到80℃宽温运行,并双WAN连接和双电源冗余,大大提升了可靠性,并简化了大型无线网络的管理。

新汉工控事业部产品开发副总裁助理YC指出,“移动设备和自带设备的快速普导致了对更高密度的Wi-Fi的需求。而企业和工业正需求这样一个可支持大量设备同时运作的大范围网络覆盖,以便提高工作流动性和效率。为了满足这些应用需求,新汉推出了工业级802.11ac Wi-Fi—IWF 3432XR,它具有3个高功率无线模块和3x3 MIMO,可根据无线设备和数据流量的增长实时调整。”

作为新汉IWS(工业无线解决方案)家族一员,IWF 3432XR采用工业级设计并具有多种功能。它可通过新汉IWF 8405 WLAN控制器集中式管理,用户可轻易设置和管理新的&现有的网状网络,无需停机。IWF 3432XR支持-40到80℃宽温运行,确保了严苛工业环境下(例如工厂自动化里的无线主干网和3G/LTE卸载网络)无线网络的稳定运行。

另外,为了给这些关键工业应用提供冗余机制,IWF 3432XR还配置了双WAN和双电源输入(PoE和12Vdc到48Vdc),同时还具有自动故障切换功能,以确保无间断运行。

主要特点:

l 多种功能:AP/中继器/WDS

l 带有访问控制器,支持集中式管理(IWF 8405和IWF 3320C)

l 三重无线并符合2x IEEE 802.11ac;1x IEEE 802.11a/b/g/n 3x3 MIMO

l IEEE 802.3以太网;双电源冗余(DC和PoE)

l 2x千兆以太网WAN端口;4x千兆以太网LAN端口

l 支持-40°C 到 80°C宽温运行

订购信息:

IWF 3432XR (P/N : TBD)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻