• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

一体化摄像机十年发展 监控迎来高清时代

来源:中国安防网
时间:2014-03-10

分享至:

    摄像机在诸多领域的应用,为一体化摄像机的发展道路指明了方向,无人实时监控的模式会全面涉及各个行业,届时一体化摄像机的独特优势将会发挥得淋漓尽致。 

    不仅如此,如隐私区域遮蔽、图像翻滚、移动侦测等智能功能的嵌入,使其实用性更强,应用领域更广。在高清一体化摄像机逐渐步入市场的同时,一体化摄像机积极迎合这种发展趋势,不断满足行业用户的高清监控需求。

    一体化摄像机十年发展,优势仍存

    经过数十年的发展,一体化摄像机打破了国外产品独霸市场的局面,越来越低的价格吸引了人们的目光。现在,一体化摄像机以传统摄像机无法比拟的独特性成为CCTV的新宠。国内厂商努力正寻找突破口打造国产品牌与国外产品一争高下,但技术上依然存在难题。

    一体化摄像机有几种不同的理解,有的指半球型一体机、快速球型一体机、结合云台的一体化摄像机和镜头内建的一体机。严格来说,快速球型摄像机、半球型摄像机与一般的一体机不是一个概念,但所用摄像机技术是一样的,因而一般也会将其归为一体化范畴。现在通常所说的一体化摄像机应专指镜头内建、可自动聚焦的一体化摄像机,也是本专题所要详细呈述的一类产品。

    一体化摄像机现在专指可自动聚焦、镜头内建的摄像机,其技术从家用摄像机技术发展而来,与传统摄像机相比,一体化摄像机体积小巧、美观,安装、使用方便,监控范围广、性价比高,在成功应用于教育行业视频展示台之后,正对安防产业监控系统形成新一轮的冲击。

    一体化摄像机与传统摄像机相比,一体机体积小巧、美观,在安装方面具有优势,比较方便,其电源、视频、控制信号均有直接插口,不似传统摄像机有麻烦的连线。一体机成像系统(镜头)、CCD、DSP技术专利均被国际知名大厂所掌握,相对传统摄像机来说,一体机质量可以得到较好的控制。

    同时,一体化摄像机监控范围广、性价比高。传统摄像机定位系统不够灵活,多需要手动对焦,而一体化摄像机的优点就是具有自动聚焦功能。

    一体化监控迎来高清时代

    在安防市场迅猛发展的今天,一体化摄像机以其独特的优势向前稳步发展。相对于普通摄像机,一体化摄像机体积精巧,设计简洁美观,适合于高档次的应用场合,可与精美的装潢相得益彰。而其内在性能更具明显特点,首先是自动聚焦功能,使得图像非常清晰,实现快速准确的实时监控。

    尤其在高速公路监控中,由于车辆速度较快,容易出现监控图像模糊、拖尾等现象,高品质的一体化摄像机可对车辆图像进行自动聚焦,并能达到很好的定焦效果,为道路监控和交通管理提供理想的监控图像。

    除此之外,一体化摄像机监控范围更广,特别适用于各类大范围监控场所。对于高温、雨雪等恶劣的室外环境,通过良好的防爆、防水等功能的配置,能够解决用户室外监控的后顾之忧。

    另外,对于特殊环境的需求,一体化摄像机同样有着出色表现,有专门用于生化环境的防腐蚀一体化摄像机、有可用于海底的防水一体化摄像机,还有为应对室外高温天气而研制的,具有散热功能的一体化摄像机等。可以乐观地预计,随着一体化摄像机功能优势的全面发挥,将会给各类安防应用带来更积极的监控体验。

    面对视频监控高清化、网络化和智能化的发展趋势,一体化摄像机同样需要在这条道路上长远发展。在高清被广泛谈及的安防领域,一体化摄像机的高清时代也已来临,只有积极迎合这种趋势,不断满足行业用户的高清监控需求,才能在安防这条道路上越走越宽,开辟出属于自己的一片天地。

    IP摄像机在诸多领域的应用,为一体化摄像机的IP化道路指明了方向,无人实时监控的模式会全面涉及各个行业,届时IP一体化摄像机的独特优势将会发挥得淋漓尽致。不仅如此,如隐私区域遮蔽、图像翻滚、移动侦测等智能功能的嵌入,使其实用性更强,应用领域更广。

    高清时代,诸如智能交通、数字城市、平安校园等领域对视频监控摄像机高清晰图像质量的要求越来越严格。以智能交通为例,部署于重要道路、十字路口、出入口等地的视频监控摄像机需要清晰记录下车辆的信息。

    在一定的车速下,快门时间过长,会造成图像模糊不清,难以有效识别车牌信息,快门时间过短,则会造成曝光不足,图像亮度不够,同样缺少有用的车牌信息,给实时交通监控带来了很大困扰。而高清一体化摄像机则可通过光学变焦,使图像更清晰。

    光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。一体化摄像机变焦倍数已有从22倍、26倍、27倍到30倍、36倍,甚至更高,这对于在大范围内捕捉高清晰度图像有着重要意义。

    谈到高清,就不得不提到分辨率,一体化摄像机的分辨率由上面谈到的核心技术CCD的像素数量决定,在目前的行业应用中,多以480线和520线为主,有些一体化摄像机的分辨率达到了540线或者更高,足见一体化摄像机向着高清晰度发展的强劲态势。面对高清浪潮,安防厂商不仅要在高清晰度方面有所作为,还要考虑到低照度,提高CCD的灵敏度,实现夜间监控的高清化。

    关于一体化摄像机

    在IP化方面,与常规型摄像机一样,一体化摄像机也逐渐涉及IP功能。通过嵌入一体化摄像机内部的IP模块,来实现网络连接和图像上传,以实现远程监控。另一方面,随着民用安防市场的兴起,用户越来越看中一体化摄像机的实用性,促使安防厂商不断研发具有更多智能功能的一体化摄像机。

    如通过对智能分析模块的特定设置,可对飞机场、火车站等人群密集地的可疑人员、遗弃物进行自动侦别、锁定、跟踪及报警。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻