来源:EEWORLD
时间:2014-03-10
2 GB/s 数据带宽轻松满足CPU 计算测量的苛刻要求。
2014年 3 月 7 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出具有业界速度和性能的 PXIe 控制器 M9037A。该控制器具有 12 GB/s 数据带宽,可为复杂或多机箱系统以及安全环境提供独一无二的控制能力。出色的 CPU 处理速度和可以从前面板拆卸的240 GB 固态硬盘 ,使它能够提供极其卓越的性能、可靠性和安全性,满足航空航天与国防、射频、半导体、无线通信、通用、电子功能测试或几乎任何 PXIe 模块化测试系统的需求。
M9037A 控制器采用 PCIe 总线架构,实现从 CPU 到 PXIe 背板开关高达 12 GB/s 的数据带宽,并可以多扩展到 24 个 PCIe 通道。M9037A 以英特尔 i7-4700EQ 长寿命处理器为基础创建,提供目前市场上快的 CPU 计算测量。它可在前面板上提供 8 个 PCIe 高带宽端口以连接外部 PCIe 器件(例如另一个 PXIe 机箱或 RAID 存储器),因此可避免占用一个宝贵的 PXIe 仪器插槽。
安捷伦副总裁兼软件和模块化解决方案事业部总经理 Mark Pierpoint 表示:“我们的新一代控制器可以证明,安捷伦正致力于开发功能强大的创新产品、为我们的模块化平台增添更多新特性。通过结合目前市场上快的处理器,我们可以加快客户的应用运行速度,使他们能够轻松连接多个机箱、外部存储设备,以及其他模块化和 LXI 仪器,从而提高测试吞吐量并节省成本。”