• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Molex增强工人安全性承诺推出便携式LED灯

来源:EEWORLD
时间:2014-03-08

分享至:

    (新加坡–2014年3月7日) Molex公司推出推出用于包括石油化工和炼油厂环境的Class 1, Division 2场所的Woodhead®广域便携式LED灯,该产品经设计在危险的条件下安全地运作,提供业界的持续5万个小时的5270流明输出,具有即时功能,即使在-40至+40°C的极端温度条件下也是可靠的。
 
    Molex全球产品经理Tom McCollum表示:“易燃气体、水蒸气或液体的可燃浓度给危险的Class 1, Division 2场所的工作现场安全造成了严重威胁。Woodhead广域便携式LED灯经设计在这些环境中安全地工作,并且采用极其高效的可靠耐用灯具提供高输出光。”
 
    这款广域便携式LED灯用于保养与修理操作的工作照明,具有坚固的铸铝外壳和独特的橡胶透镜垫组件,以期确保出色的强度和耐用性,包括耐受震动、振动、冲击及灰尘和水的侵入。该产品包括四个使用Molex LED阵列灯座的20W LED阵列,可以轻易保养并且不含有汞,省去了成本昂贵的灯泡处置。具有5,100K色温和87的CRI,有助于减少疲劳,并且允许实现超越替代光源的更好的色彩差异性。此外,透镜下的一个可移动的扩散器削减了LED灯的粗糙,提高了可见度。



    广域便携式LED灯经过第三方认证,满足CSA Class I, Division 2, Groups B, C 和D要求,具有用于潮湿场所的T4A温度等级和 NEMA Type 3外壳。因为危险责任等级,这款灯可以安全地用于石油化工、炼油厂、公用设施和气体加工厂的工作平台和区域照明。该产品采用通用的安装系统和多种电缆选项,包括用于Zone 2环境的Brad®电源线组,提供了灵活的设置和使用稳定性。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻