• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

MDO3000系列混合域示波器——泰克集大成之作

来源:EEWORLD
时间:2014-03-07

分享至:

   嵌入式技术盛行的今天,硬件日益复杂,电子工程师和测试人员对示波器的要求又有了新的变化:性能要出色,价格要经济实惠,如果还能身兼数职那就更好了!所以,近年来,多合一功能的示波器似乎已经成为测试测量市场的一股新潮流:2011年3月份,一贯高大上的安捷伦推出的Agilent InfiniiVision 3000 X系列四合一功能示波器;同年8月底,示波器泰克推出了全球款集示波器和频谱仪于一体的MDO示波器;2013年8月,RF测试龙头、示波器后起之秀罗德与施瓦兹也推出了结合时域波形测试、逻辑分析、协定分析及频域分析功能于一身RTM2000系列示波器。前不久,泰克又推出了六合一的MDO3000系列混合域示波器,对,没有错,是“六”,六种功能合而为一,这次,示波器发明者泰克公司似乎为多合一功能的示波器定义了新的高度。



MDO3000系列混合域示波器现场发布会

合六为一,方便实惠

据研究显示,使用示波器的用户还会频繁地使用频谱分析仪、DVM计数器、函数发生器、逻辑分析仪等测试测量设备。泰克MDO3000系列示波器正是为了帮助设计工程师适应这一情况转变而设计的。MDO3000集成了示波器、全功能频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、全功能任意函数发生器和数字万用表,可以提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具,避免了使用独立仪器的高昂成本。

泰克MDO3000系列混合域示波器

创新不止于整合

能提供六种独立仪器的功能,读者应该跟小编一样好奇,每种功能的指标是否够硬呢?

 示波器:MDO3000 示波器配有省时工具,可帮助用户比以前更快地发现、捕获、搜索和分析设计中的问题。具有2个或4个带宽范围为100 MHz - 1 GHz的模拟输入通道、高达5GS/s的采样率。1 GHz仪器标配1 GHz无源电压探头,这些低电容探头能够小化对被测器件的影响,同时减轻信号失真和把信号“干净”地传送至示波器进行测量。借助新的FastAcq(快速采集)特性,MDO3000示波器提供每秒超过280,000个波形的捕获速率,并将波形显示在鲜亮的数字荧光显示屏上,迅速发现难捡事件。

频谱仪:MDO3000 示波器的专用 N 型连接器和采集系统提供射频性能,媲美单机版基础频谱分析仪。其频率覆盖与示波器带宽相匹配,任何机型上的RF输入频率均可扩展至3 GHz,具有业内高达 3 GHz的捕获带宽,SFDR 为 -60 dBc(典型值)。尽管 MDO3000 示波器集示波器和频谱分析仪功能于一身,但其成本却远远低于这两台仪器。

任意函数发生器:集成的可选50 MHz AFG功能,用户可轻松复制传感器信号或其他缺失的系统输入,无需等待系统各个部分完成。配有 128 k 点波形存储器,任意波形记录长度达到竞争产品的八倍之多。 输出速率达 250 MS/s,比竞争产品快两倍以上。兼容 Tektronix ArbExpress® 基于 PC 的波形创建和编辑软件。

逻辑分析仪:选配 16 条集成数字通道,提供观察两条不同总线所需的通道数量,这些数字通道与示波器的模拟通道同步,让用户能够观察到设计中发生的情况。具有500 MS/s 取样速率(2 ns 定时分辨率),每条通道 10 M 点记录长度,8.25 GS/s 取样速率,MagniVu(121 定时分辨率)。

协议分析仪:利用 MDO3000 示波器的协议分析软件包,用户可以直接在示波器上解码总线。为下述总线提供了船型分析软件包:I2C, SPI,RS-232/422/485/UART ,CAN, LIN,USB2.0,MIL-STD-1553,I2S, LJ, RJ, TDM,FlexRay。

   集成数字伏特计(DVM):提供3.5位数 AC RMS、DC或AC+DC RMS电压测量以及5位数频率测量,其大尺寸、易读式显示屏使您能够立即觉察出读数的变化。在注册MDO3000产品时可免费获得DVM特性。

随用户“成长”的示波器

为了进一步帮客户节约成本,MDO3000系列混合域示波器支持量身定制并且可以在购买后全面升级。客户购买了标配机器,如果日后需求发生变化,可以再根据需要购买相应的功能,对机器进行升级,例如把带宽性能升级到1GHz、把RF带宽扩大到3GHz、增加16条数字通道及探测、增加AFG等功能用户都可以日后根据需求增加。正如泰克的宣传Flash所讲,“你可以得到一台因你的需求变化而变化,随你一同成长的示波器”。

推动主流示波器市场转变

在MDO3000系列混合域示波器发布会上,泰克也宣布,其MDO4000B系列混合域示波器的价格降至与MSO4000B混合信号示波器 (MSO)相同。据悉,泰克此举是为了加速客户对MDO的采用,根据新的定价结构,泰克公司以当前MSO4000B示波器的相同价格提供带内置3 GHz频谱分析仪的MDO4000B-3机型,且整个产品系列具有相同的模拟带宽。由于定价相同,所以设计工程师没有理由再购买MSO机型,即使他们马上并不需要RF功能。再者,他们在以后某个时刻需要RF测量的可能性是很大的,所以这样可以为他们省下将来购买频谱分析仪的数千美元。由于这一变化,泰克公司将停止提供*MSO4000B示波器。对于要求6 GHz频率范围的客户,泰克已将其MDO4000B-6系列的价格降低了约15%,以提高其性价比。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻