• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

适用于 Imagination PowerVR Series6 图形处理器的高级 VP9 解码器面市

来源:EEWORLD
时间:2014-03-07

分享至:

    2014 年 3 月 6 日 —— Imagination Technologies宣布其战略合作伙伴 MulticoreWare 推出了全新的高级GPU 加速 VP9 软件解码器,该款解码器适用于Imagination的行业的 PowerVR Series 6 Rogue 图形处理器 (GPU)。

    这款基于 OpenCL 的解码器是同 Google 合作开发而成的,支持 1080p、30fps 的 YouTube 视频回放,为在包括移动设备、平板电脑、互联电视和其他产品的多种设备上的播放高清视频提供低功耗解决方案。通过采用这款全新解码器,现有的配备 PowerVR Series6 GPU 的产品可以播放由 VP9 生成的内容。

    VP9 是一款高性能的编解码器,可将视频文件和视频流压缩至前代编码技术可实现的大约一半大小,因此特别适用于高清和 4K 视频。作为 Google 所赞助的 WebM 开放网站媒体项目的组成部分,VP9 将被应用于 YouTube、Google Hangouts,以及其他基于网站的视频应用程序当中。

    Imagination 多媒体技术市场营销总监 Peter McGuinness 表示:“GPU 计算是在新兴视频标准拥有硬件支持之前快速响应新标准支持的理想之选。全新的 VP9 软件解码解决方案能够帮助我们的授权客户及他们的OEM 客户实现现有 PowerVR 设备上对 VP9 视频内容的支持。Imagination 充分支持 VP9 和 WebM 项目,为我们的客户和终端用户提供一流的视频编解码器之选。”

    采用适用于 PowerVR GPU 的全新 VP9 解码器,计算密集型任务可从 CPU 卸载到 GPU 上,从而大幅减少整体功耗。使用OpenCL 可以帮助用户根据特定平台对 VP9 解码器进行优化,以确保性能、无抖动回放,并延长电池寿命。PowerVR GPU 上的 VP9 加速解码为客户提供了提高其现有硬件视频解码器的性能的短期解决方案。 采用业界视频 IP 解决方案 PowerVR 视频解码器系列的用户也会从统一的软件栈中受益。

    Google WebM 项目高级业务产品经理 Matt Frost 表示:“Imagination 广受欢迎的 PowerVR GPU 同 VP9结合,可以帮助来自 YouTube 的高清视频和来自 Google Hangout 的视频会议减少目前使用的一半的带宽。Imagination 也加入 VP9 合作伙伴生态系统,共同推动行业的发展。”

    世界移动通信大会展示

    Imagination 将在世界移动通信大会 (Mobile World Congress) 中展示采用PowerVR GPU硬件加速 VP9 视频内容的 YouTube 视频播放器。世界移动通信大会于 2月24-28 日在西班牙巴塞罗那举行,Imagination 的展位号为 6E30。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻