纵观中国电子围栏行业近年来的市场需求发展,可以说是突飞猛进,在各个行业的广泛应用,电子围栏逐渐成为周界报警的“代名词”。电子围栏系统作为一个单独的报警系统或与其它安防报警系统集成联网,要实现系统智能化管理,其核心在于终端控制及管理。近年来,电子围栏市场又迎来了一个新的发展契机,新一代电子围栏产品动力围栏,无感围栏的应用无疑又给安防市场注入了一丝新活力。
电子围栏红外对射优势所在
电子围栏是由脉冲发生器(主机)和前端围栏组成的智能型周界系统。同时,脉冲电子围栏系统有别于传统的高压电网,脉冲电子围栏系统可识别有意入侵和无意入侵。并能智能识别出入侵位置给予有效阻拦,不会造成人身伤害。较对红外对射对比具有以下优势:
属于实体防护,脉冲电子围栏安装后相当于给围墙增加了75-85cm的高度,形成一道有型的防护墙,对入侵行为有移动的阻碍作用;红外对射属于不可见光,对入侵行为无任何阻碍作用。
威慑作用,脉冲电子围栏合金线上有5000V的高压,对应入侵人员会形成心理的威慑作用,可以降低入侵行为发生的概率;红外对射没有此功能。
低误报率,脉冲电子围栏受天气等影响小;而对射在雨天、雾天、沙尘暴等恶劣天气会导致误报率增高。
防破坏功能,具有检测回路短路断路报警,提高了系统的可靠性;对射防破坏性能比较差。
民用市场巨大潜力被看好
国内电子围栏市场可粗略分类两类:学校、社区等民用市场和仓库、基站等工业用市场。民用市场在集中在一些沿海地区,如上海、江苏、广东等;工业用的市场则遍布全国。从现有市场份额来看,工业用市场所占份额较多。
民用市场更具潜力。比如小区,目前国内绝大部分新建小区都装有红外对射周界报警系统,但电子围栏只占其中极少的市场份额,除了上海应用比较发达,以及部分沿海发达城市有一定量的应用之外,其他地区几乎为零。但电子围栏的优势十分明显,电子围栏相比红外对射的优势体现在误报率低,不会受到如树叶遮挡、动物触碰等意外状况的影响而产生误报。在很多安装了红外对射的小区内由于误报情况频繁发生,安保人员会关闭报警系统,对居民的安全保障极其不利。另外,电子围栏具有威慑感,能够降低入侵者实施行为的动机,具有主动防护的阻挡作用,而红外对射则智能被动接受遮挡信号。我相信,因为能更好地服务市场,市场终会接纳电子围栏。
可能制约电子围栏进军民用市场的因素有哪些?主要的是用户对电子围栏比较陌生。在市场拓展中,经常遇到这样的提问,“这个是不是高压电网?会不会对误触碰的人员产生身体伤害?”其实脉冲电子围栏的电压虽高,电流却不强,其电压在5000V至8000V之间,但单个脉冲电量只有2.5毫库伦,持续时间只有1.5毫秒,所以就单个脉冲而言,电子围栏的能量能够给入侵者有效打击的同时,对人体并不会产生伤害。
升级发展适应市场竞争
一个产品能不能持续生存下去,需看此产品能否适应当时的市场环境。电子围栏产品诞生至今已经历了巨大的变化,一定程度上现有的产品已可满足市场的绝大部分需求。目前各类产品仍在不断升级中。宁波诺可电子科技的屠东升就此表示:“目前的电子围栏都是分防区,会是一个限制。不仅仅是电子围栏,所有安防产品都需要在漏报、误报上下功夫,需要整个系统的结合来实现。技术上,希望未来能达到性能更好更稳定,因为目前的产品或多或少会受环境天气等影响。其次是成本更低,并在触发机制上取得进一步发展。”
目前大多数电子围栏厂家都有自己的控制键盘,都具备一点报警主机的功能,但直接用于周界报警系统功能还略显不足。所以个人认为应当在控制键盘的基础上集成更多报警主机的功能,达到直接替换掉报警主机,由电子围栏厂家提供全套周界报警系统解决方案,这样的系统稳定、兼容性好、功能强大。所谓高度集成化就是将原有的电子围栏硬件产品与网络技术、电子地图、软件有效地结合起来,使前端设备能通过软件的方式体现给客户。
随着科技的不断发展,探测技术呈现出室内向室外转移,室内探测技术呈多技术、低误报的方向发展。传统的红外对射等室外探测设备逐渐被电子脉冲围栏、电缆泄漏探测器等周界设备所取代。
结语:
科技是生产力。对于电子围栏产业来说,行业对其认知除了新颖之外,还有人认为其产业技术含量低,这也是部分业内人士对电子围栏不看好的原因。电子围栏向来为人所诟病的重要一点就是其防范效率有待提升。前端触发报警,后端管理人员要分配保安人员赶赴现场,这中间要花费一些时间,对于周界防范来说,这些时间的浪费,很可能就使得入侵者安然逃脱或侵入小区。缩短信息传递的时间,就成为电子围栏智能化解决方案需重点研究的问题。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。