来源:EEWORLD
时间:2014-03-06
Mobileye 以及 Imagination Technologies 今天宣布,两家公司将扩展合作伙伴关系,共同为 Mobileye 的 ADAS 开发可靠且高效的视觉处理技术。
Mobileye 已经出货了超过 250 万颗以 Imagination MIPS 处理器架构为基础的 EyeQ2 和 EyeQ3 SoC。这些视觉处理器,再加上 Mobileye 的一系列黑白相机(mono-camera)驾驶辅助系统算法,可适用于车道偏离警告、车辆侦测、行人侦测、智能车头灯控制以及交通信号识别等各种汽车主动式安全应用。
Mobileye 将在下一代设计中采用 Imagination 的 MIPS Aptiv 和 Series5 Warrior CPU 内核。Imagination 的 MIPS 多线程 interAptiv 内核可为 Mobileye 系统中的多颗视觉处理器(VP)提供高效运行多个同步运算所需的实时响应、服务品质(QoS)与可靠性。此外,入门级的 MIPS Warrior M-class M5150 内核能通过多个 I/O 接口在系统中提供控制器功能。
Mobileye 资深工程副总裁 Elchanan Rushinek 表示:“在每次推出新一代的 EyeQ 产品时,我们都可实现超过 6 倍的性能提升。达到这样优异的成绩,Imagination 的多线程 MIPS 内核功不可没。MIPS 内核与Mobileye 创新视觉处理器(VP)的结合,能我们为基于单一处理器的相机提供的运算能力,并同时保持非常低的功耗。”
Imagination 市场营销执行副总裁 Tony King-Smith 表示:“Mobileye 是驾驶安全与辅助系统的先驱者,无论在技术还是市场占有率上都独占鳌头。我们对 MIPS的产品蓝图进行了积极的规划,更加重视异构处理技术与多线程,使得 Imagination 的策略能与 Mobileye 的技术需求完全契合。我们期望能在未来几年继续与 Mobileye 保持紧密的合作关系。”
Mobileye 的 EyeQ SoC 能持续监测车辆前方的驾驶环境,在可能发生与汽车、行人、自行车、摩托车碰撞的意外事故之前,或是当驾驶员变换车道没有开启信号灯时,就会先向驾驶员发出警告,或启动汽车的紧急刹车/操控设备。EyeQ SoC 还能够侦测限速标志,并在夜间驾驶时增加车辆远光和近光灯的智能远光灯控制功能。
Mobileye 是基于相机的防撞技术与 ADAS 的主要供应商,该公司的安全技术已获得沃尔沃、通用和现代等多家汽车制造商的采用。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。