来源:互联网
时间:2014-03-05
在日内瓦车展前夕,苹果宣布了iOS设备和车载信息娱乐系统相互融合的平台产品CarPlay,苹果这一汽车iOS平台,仍将实行封闭政策,全球十分流行的谷歌(微博)地图,将难以进驻。苹果地图可能成为的地图产品。另外,开发者未来将可以开发针对汽车和驾车人的应用软件。
CarPlay将iOS设备和汽车实现了融合,用户只需要一根专用线缆连接iOS设备和车载信息娱乐系统,就可以实现iPhone的许多功能,比如驾车人可以试用Siri语音助理工具,可以播放音乐,可以运行特定的应用软件。
苹果将会对CarPlay支持运行的移动软件作出严格限制,在发布CarPlay平台时,苹果支持的外部应用软件和服务包括Spotify、Beats电台、iHeartRadio,Stitcher等。
由于谷歌地图是苹果地图的直接对手,苹果CarPlay将难以看到谷歌地图的影子。不过对于果粉而言,值得欣慰的是,自从灾难性的发布之后,苹果地图的性能已经大幅改进。有业内人士指出,苹果地图甚至已经和谷歌地图在一个水准之上。
不过需要指出的是,和谷歌地图相比,苹果地图在网页上的功能较为欠缺,另外在街景,商户评论等方面也还有待提高。
去年七月份,苹果开始尝试iOS和汽车信息平台的融合,当时苹果地图就已经成为明星应用。媒体分析指出,CarPlay的研发时间很长,苹果当年之所以将谷歌地图“赶出”iOS设备,转而研发自家的地图服务,不排除苹果考虑到了数字地图未来和汽车平台的融合和巨大市场前景。
苹果向来实行自我封闭的软硬合一,在CarPlay平台上,自然也不会允许谷歌的产品和服务踏进半步。
谷歌当然不指望进入苹果的车载平台。在一月份的拉斯维加斯消费电子展上,谷歌联合英伟达、奥迪、通用汽车、现代、本田等公司,成立了“开放汽车联盟”,这一联盟也将会研发安卓系统和车载系统的融合。
近奔驰公司的招聘启事显示,其正在研发将安卓投射到车载平台上的产品,将会实现安卓设备和汽车的“无缝整合”。不过谷歌方面目前尚未公布车载安卓的研发项目。
汽车驾驶的安全性要求,和智能设备完全不同,因此苹果和谷歌在研发融合系统时,必须格外小心。根据公布的材料,CarPlay和汽车的控制系统相连接,另外还可以通过Siri提供语音操控指令。
未来几天,随着日内瓦车展开幕,苹果还将公布CarPlay的更多详情。在开发者的支持等内容上,苹果还需要解答很多的疑问。另外六月份,苹果将举办全球开发大会,届时可能会公布CarPlay开发的更多内容。
苹果表示,支持CarPlay的新车将会在今年之内上市,按照规律,新车以往在三季度集中上市,因此对于全球的第三方开发者而言,他们还有足够的时间,开发针对CarPlay的汽车应用软件。