• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

研华发布新品 ARK-35系列无风扇嵌入式工控机

来源:EEWORLD
时间:2014-03-05

分享至:

   研华科技,2014年-3月-4日 -全球智能系统领导厂商研华科技, 正式发布新款无风扇嵌入式工控机ARK-3500 和 ARK-3510 系列。本系列基于第三代Intel® 移动系列 QM77,支持到Core™ i7 四核处理器。ARK-35系列拥有多功能的扩展口– 2 PCI,PCIe x1,PCIe x4,MIOe模块 和2*MiniPCIe,可满足不同应用环境需求。丰富的存储选项包括双硬盘支架/SSD/ 2 mSATA/ Cfast。同时,本系列可支持无线通讯Wi-Fi / 3G / GPS 。ARK-35 系列支持宽压输入: 9~34V/ 12V DC, 搭配SSD时工作温度可达到 -10 ~ 60° C。本系列全部通过EMC 和安全认证 (CE/ FCC/ UL/ CCC/ CB/ BSMI),整合了性能、扩展和存储方面的优势,是适用于机器自动化、工厂自动化和一体化集成系统的完美坚固紧凑型计算平台。


高达四核性能,全系列rPGA 处理器选择
   ARK-3500 和 ARK-3510 支持全系列rPGA socket 处理器,从 第三代/ 第二代 Intel® Core™ i7 四核, Intel® Core™ i5 , Intel® Core™ i3, 到 Intel® Celeron 双核处理器  ,支持到45W QM77 移动系列处理器。您可以根据应用性能,价格,供货周期来挑选处理器,可选择intel 第3代、第2代,嵌入式或非嵌入式消费类处理器 。图像引擎: Direct 11, OpenGL *3.1, OpenCL* 1.1 ;硬件解码加速: AVC/H.264,VC-1 和 MPEG -2。本系列支持2 x DDR3 / DDR3L SODIMM 到16G, 为您提供完美性能平台。


高灵活扩展性,满足多样化应用
   ARK-3500 提供双扩展槽: 2 PCI /PCIe x1 + PCIe x4 接口,方便在工厂自动化应用中搭载隔离 AIO/DIO CAN 卡和运动控制,用于视觉检测的相机连接卡,以及用于监控的视频采集卡。方便扩展I/O的可选MIOe模块使ARK-3510 具有高灵活性。6款不同的型号适用于不同的应用环境,例如, 增加一块MIOe-220 模块, 可支持5个GigaLAN 端口,可应用于数据备份和中转。ARK-3500 和 ARK-3510 都可支持2个额外的MiniPCIe 接口带 2个 SIM 卡槽,同时支持 Wi-Fi, 3G, LTE 4G, GPS 模块。


坚固耐用设计 对抗恶劣环境
   ARK-3500 和 ARK-3510 配备优越的热设计以保证系统的高可靠性; 配备SSD时,工作温度为: -10 ~ 60° C, 甚至在Intel® Core™ i7 四核处理器仍可流畅运行。可锁固电源, DVI, HDMI, COM, DIO, HDD 硬盘, 丰富扩展槽, ARK-3500 和 ARK-3510合理化的机械结构设计在配备SSD时,可支持5G振动和50G冲击 。


预装 SUSIAccess, 智能远程管理软件和Intel® AMT 8.0 技术
   研华SUSIAccess软件是一款智能,简便,远程控制API,用户可以远程监控,配置,集中控制多个端口,并可实时维修。SUSIAccess 在帮助客户实现远程管理的同时,让客户更多的专注于应用本身的开发。ARK-3500 和ARK-3510系列还预装了安全软件McAfee® 和备份恢复软件Acronis; 上述软件均有官方认证,有效保护设备安全。


   ARK-3500 和ARK-3510 支持 iManager F/W 技术;是一款智能,跨平台,自管理软件,可管理系统并自动检测是否有异常。iManager 提供多级别可编程看门狗,包括 IRQ 中断, ACPI 事件, 复位水平, 同时还可以检测电压和温度来保证系统的可靠性 。
ARK-3500 和 ARK-3510 系列同时还支持Intel® AMT 8.0 内置防护系统。首先是威胁管理,包括防护后门,病毒及恶意软件。再者, 网站访问点保护,以及个人机密和商业数据保护。第三,本地和远程监控,修复,个人电脑和工作站修复。


ARK-3500

支持双扩展槽 9-34V宽压输入
支持Intel® Core™ i3/i5/i7移动系列处理器(rPGA)+ Intel® QM77 芯片
DDR3/DDR3L SO-DIMM,达16GB
第三代Core i 处理器支持独立三显 : DVI + HDMI + DisplayPort
2 PCI, PCIe x1 & PCIe x4 扩展槽, 2 x miniPCIe带SIM卡槽位
9-34V 宽压直流电源输入,带电源锁固设计
2 Intel® GbE/ 4 USB3.0/ 2 USB2.0/ 8 COM 灵活存储设计 : 2x 2.5" SATA HDD/ SSD (RAID 0, 1), 2x mSATA 和 1x CFast
尺寸: 290 x 110 x 232mm
支持 iManager, SUSIAccess 和 嵌入式软件 APIs


ARK-3510
配备 2 x 2.5" 可插拔HDD 硬盘, 支持MIOe
支持Intel® Core™ i3/i5/i7 移动系列处理器 (rPGA) + Intel® QM77 芯片组
DDR3/DDR3L SO-DIMM ,达16 GB
第三代Core™ I 处理器支持独立三显: DVI + HDMI + DisplayPort
支持2 x 2.5" 可插拔 SATAIII 硬盘 (RAID 0, 1) , 2x mSATA 和 1x CFast
支持MIOe 扩展模块, 2 x miniPCIe 带SIM 槽口
2 Intel® GbE/ 4 USB3.0/ 2 USB2.0/ 4 COM
可锁固 12V DC 电源设计 (9~34V 可选)
尺寸: 290 x 90 x 232mm
支持 iManager, SUSIAccess 和 嵌入式软件APIs

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻