• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高清存储新标准 NVR云模式引领安防主流

来源:互联网
时间:2014-03-04

分享至:
   随着平安城市的大力建设与推广,备受社会关注。构建和谐平安城市,首先就要做好安防建设。安防需求的急剧增加和飞速发展,从技术层面上来看,安防已经经历了多个不同的发展阶段。目前,视频监控存储技术已经发展到了网络多媒体监控系统。随着高清化潮流在监控领域的普及,云技术应用入驻,NVR逐渐成为监控存储发展新标准。

  监控存储新要求:五个“高”

  而从历史上看,安防并不被认为能够带来高投资收益,而是一项成本支出。尤其是在国内,视频数据是事后查证的重要证据,在银行、司法、平安城市,视频图像的存储时间都在1-3个月甚至是半年。随着高清监控时代来临,更清晰的图像意味着更大的存储容量、更多的设备数量、更大的机房面积、更高的制冷费用、更贵的运维成本。所以除了探讨如何应用监控实现更多价值以外,我们更应该关注如何降低视频监控系统的总体拥有成本。安防监控对存储的新需求可以简单的总结为“5个高”。

  高容量:高清化带来存储容量猛增,需要稳定可靠的大容量存储:提高单套系统容量:通过SAS扩展级联多个JBOD,支持3TB、4TB硬盘,增强RAID健壮性;使用集群存储系统:增强存储系统弹性扩展能力,弥补单机可靠性不足;

  高性能:高清监控对存储总带宽要求较高,而且存储性能要根据监控特点进行调优:性能优化:高清大码流高并发数据流,不同模式下(边写边读、边删边写、RAID重建)的IO性能优化、NAS性能优化;应用结合:NVR软件嵌入后的应用处理能力,合理分配系统资源;

  高能效:海量存储部署的背后是大量的能源消耗、高昂的使用成本,监控设备都应是低功耗设计:在DVR时代,监控厂商通过硬盘轮休降低功耗、延长寿命,而网络存储则可使用MAID实现节能,但MAID更多适用于备份归档环境;考虑到监控应用是7*24不间断的,选择高转换效率的电源(80Plus电源或者直流电源)更有价值,可在不影响应用的情况下降低能耗;

  高密度:监控对存储基本的需求就是降低每TB成本、每槽位成本:高清监控普及后,原有3U16盘位设备,单台存储容量有限,高盘位存储可以支持更多摄像头;4U24盘位以上的高密度存储,可以有效降低每槽位成本、提高单台存储容量、节省机架空间;

  高适用:存储必须针对监控实际需求进行设计,解决客户痛点才能生存:文件碎片过多导致性能下降、断电后文件系统易损、流媒体直写、高效率的索引结构;提高NVR嵌入应用的便利性和兼容性,支持Windows/Linux软件,提供与外部监控子系统接口的API,实现高效率的分析,在海量数据中快速定位;以UIT的SV1000G2为例,从产品设计上就贯穿了“5个高”,采用端到端的SAS6Gb技术、Intel的SandyBridge平台提高性能,4U24/4U36的高密度设计、支持3TB硬盘,提高单套系统的存储容量,降低每槽位成本;适用转换效率高达90%的80Plus电源,可以节约更多电能,降低系统运营成本;通过架构优化可以与监控系统更紧密结合。

云存储安全便携,引领安防主流

  云存储已经成为未来存储发展的一种趋势,目前,云存储厂商正在将各类搜索、应用技术和云存储相结合,以便能够向企业提供一系列的数据服务,但是,未来云存储的发展趋势,主要还是要从安全性、便携性及数据访问等角度进行发展。

  云存储技术在安防领域的应用特点包括,,监控云存储更多地会利用视频监控托管服务,为客户提供私有云服务,用于较小规模的部署,如家庭、商店;第二,提供安防云服务将会由企业自主定制、云服务商提供需要的基础架构、服务、软硬资源等;第三,数据中心模式将会被引入并逐渐成为安防产业的主流形态。

  云存储具备以下优势:存储管理可以实现自动化和智能化,所有的存储资源被整合到一起,客户看到的是单一存储空间;提高了存储效率,通过虚拟化技术解决了存储空间的浪费,可以自动重新分配数据,提高了存储空间的利用率,同时具备负载均衡、故障冗余功能;云存储能够实现规模效应和弹性扩展,降低运营成本,避免资源浪费。受限于安防视频监控自身业务的特点,监控云存储和现有互联网云计算模型会有区别,如安防用户倾向于视频信息存储在本地、政府视频监控应用比较敏感、视频信息的隐私问题、视频监控对网络带宽消耗较大等问题。

  云存储可以实现存储完全虚拟化,大大简化应用缓解,节省客户建设成本,同时提供更强的存储和共享功能。安防监控技术发展到今天经历了三个阶段:模拟化、数字化、网络化。与之相适应,监控数据存储也经历了多个阶段:vcr模拟数据存储、dvr数字数据存储,到现在的集中网络存储,以及近期出现的云存储技术。应行业发展需求:san存储技术得以快速推广应用。

 NVR将成高清存储新标准

  未来的视频存储将不再仅仅是录像数据及与其相关的录像索引信息的存储,还有与智能监控相关的附加信息的存储,这些智能的应用将会为高清监控系统引入基于云的视频监控架构。

  视频监控云架构将为系统提供设备之间的集群应用、网格计算以及分布式文件系统等功能,将网络中各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,对外提供数据存储和业务访问的功能,在这种架构下,NVR将更进一步提升其应用的范围,将在云架构下扮演存储节点的同时,也将成为计算节点,实现更多的智能应用。

  在这种云存储的思想中,每个NVR的录像数据互相存储,互为备份,不仅程度的保证了并发读写的及时高效,而且保证了存储数据的安全可靠。这种高效和可靠,在未来还将颠覆传统的监控行业的商业运作模式,由运营商来投资建设监控系统,然后向用户提供云监控服务。同时,高清NVR也会同其它专业IT存储设备一样,朝着节能、低功耗的趋势发展,除了设备本身的节能设计外,还会增加存储的MAID应用,以使非读写磁盘处于非工作状态,降低功耗,同时通过优化录像的写入方式,在系统中降低或减少硬件设备的配置,以节省能耗。

  综上所述,NVR作为视频监控行业的新标准,在不久的将来会逐步替代服务器加磁盘阵列的监控存储构架,成为新一代的视频监控存储标准方案。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻