来源:互联网
时间:2014-03-04
近在Kicistarter众筹网站上出现了一个来自日本的新项目,它的名字叫做Ring。这个Ring顾名思义就是指环,而且是一个可以操控一切的智能指环。
Ring可以与iOS设备连接,它外形酷似常见的戒指,只不过更粗一些。用户在佩戴之后就可以通过一系列的手势动作来对自己的智能手机进行操控。与配套使用的客户端搭配,通过手指在控制的各种手势来操作手机进行文本输入、启动应用程序或在线交易等。在输入文字方面,用户可通过Ring写Twitter、Facebook、发邮件和短信,只要用手指在空中比划出一个个字母,就能实现文字输入。为此,开发团队专门设计了一套适合Ring书写的字体。
Ring拥有提醒功能,可以通过内置的LED指示灯和震动马达来提醒用户的手机收到了的通知。同时,通过开放的API接口可以控制一些流行的智能设备,包括飞利浦的Hue智能灯泡、ARDrone、谷歌眼镜和WeMo等等。
支付方面,Ring智能戒指可以让用户通过GPS地理位置数据或iBeacon,直接将交易金额打入餐厅、零售店和其他具有兼容系统的商家的账户,甚至可以用手指在空中比划出具体金额,以完成这笔交易。此外,用户可以做出一个快速核对的手势,同意商家之前输入的金额。
在家里,Ring可以通过蓝牙4.0在连接到独立的控制中心后,按一下传感器通过红外线装置或Wi-Fi用一系列手势控制家中的家庭娱乐系统。例如,在空中划出灯泡的形状来控制家里的台灯,划出邮件、音乐或相机的图标轻松调用智能手机或平板上的应用。除了内置的手势之外,用户还可以自定义手势以实现各种不同的功能,甚至是微小的手指活动也能够感受到,用户可以实现常见控制,如发送信息、播放音乐或激活摄像头等。
Ring共有六种尺寸选择,并且搭配了便携式的充电器。根据官方的说明,它内置的电池容量可以让Ring完成超过1000次的手势控制,不过确切的使用时间还需要用户实际检验。
目前Ring支持iOS及Android系统,而针对WindowsPhone系统的功能也在开发中。开发者们可以通过3种方式接入Ring,包括开放链接(OpenURL)、JavaScript控件和SDK,用户可以使用特定的手势打开指定的网页,进行网页操作或者使用iOS及Android应用,这些应用将可以在RingStore中下载。
虽然智能戒指目前已经并不是什么新鲜的概念,之前已经有一些可以用来进行通知提醒的指环类产品,已经专门用来通过手势控制PC或智能设备的LeapMotion以及在年初CES上亮相的Fin也有过类似的创意。但是将手势控制与指环相结合的Ring还是具有许多比较新鲜的概念。
目前Ring只用不到两天的时间就完成了25万美元的筹款目标,初期支持者可以以165美元(约合人民币1015元)。而Ring将会在8月份正式发货,售价为189美元(约合人民币1160元)。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。