• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Altera为IBM电源系统提供基于FPGA的加速功能

来源:21ic
时间:2014-03-04

分享至:
  Altera版Altera面向 OpenCL的SDK支持IBM电源系统服务器作为OpenCL系统主机。客户现在可以采用Altera FPGA实现高性能计算解决方案,针对IBM电源系统CPU和加速器电路板来开发OpenCL代码。在许多应用上与基于CPU的标准服务器相比,FPGA用户可以看到性能提高了5-20倍。

此外,Altera公司宣布完全支持OpenPOWER联盟,这一开放开发联盟使IBM Power微处理器可以根据许可证下给其他公司进行开放协作和开发。Altera公司打算尽快正式加入该联盟 ,现在等候完成管理文件和开启会籍。

增加IBM电源系统进一步加强了Altera基于FPGA的异构计算产品,而且还支持所有其他主要体系结构。

Altera军事、工业和计算业务部资深副总裁兼总经理Jeff Waters评论说:“高性能IBM电源系统与FPGA应用加速功能相结合,Altera面向OpenCL的SDK为客户提供了无与伦比的异构计算环境。世界上前沿的高性能计算系统和数据中心服务器开发人员使用了Altera面向OpenCL的SDK,借助今天的新闻发布,我们为这些客户提供了更多的计算体系结构选择。”

OpenCL支持广泛的应用,从嵌入式和消费类软件,直至高性能计算解决方案。通过建立高效的编程人员友好界面,OpenCL构成了平台无关工具、中间件和应用程序并行计算辅助支持系统的基础。在游戏和娱乐,直至科学和医疗软件的各种市场上,它还极大的加速了多种应用的部署。当受到功耗和散热限制时,采用Altera面向OpenCL的SDK,基于FPGA进行系统加速,这为系统设计人员提供了极具吸引力的每瓦高性能解决方案。

IBM系统与技术组和集成供应链高级副总裁Tom Rosamilia评论说:“IBM与Altera在OpenCL上的合作和Altera面向OpenCL的SDK为IBM电源体系结构提供的支持可以带来更多的创新来解决大数据和云计算的挑战。Altera FPGA异构计算功能与IBM电源CPU相结合将会为开发人员带来新的机遇,帮助他们加速实现在各行业上多种高性能计算应用。”

Altera面向OpenCL的SDK提供业界标准开源程序接口,支持编程人员轻松发挥FPGA的性能和功效优势。多家FPGA电路板合作伙伴提供针对Altera器件进行了优化的货架电路板。请访问www.altera.com.cn/opencl,这里列出了Altera优选合作伙伴计划中的合作伙伴,以及在高性能系统中展示使用FPGA优势的各种设计实例。

价格和供货信息

目前可以从Altera网站的下载页面获得Altera面向OpenCL的SDK,也可以通过购买Altera优选合作伙伴OpenCL电路板来获得。面向OpenCL的SDK年度软件订购的价格是995美元。如果需要了解其他信息,请访问Altera网站的OpenCL部分。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻