来源:中关村在线
时间:2014-03-04
在去年,4K超高清电视已经被人们熟知,但在用户看来仅仅是个概念而已,因为4K电视的售价相对来说是比较昂贵的。而今年新春伊始,国内众多的传统电视厂商纷纷推出了高性价比的4K电视,在价格上的大幅降低,已经能够被普通消费者接受,大大加快的4K电视的普及进程。
同时,我们也看到索尼、松下等主流摄像机生产厂家,纷纷推出了支持4K分辨率的摄像机,国内的一些视频网站如爱奇艺等,也推出了4K专区。这让4K电视刚开始普及时,我们所担心的4K片源问题得到了解决。4K超高清时代真的到来了,而且已经来到了我们的身边。
2013年对于传统的电视机厂商来说,并不是一帆风顺的一年,因为小米和乐视的发力之下,传统的电视机厂商受到了不小的挑战。小米和乐视通过推出高性价比的互联网电视,对电视机市场冲击不小,无疑对传统电视机厂商敲响了警钟。但国内传统的电视机厂商毕竟是“老牌劲旅”,其雄厚的实力和积淀多年的底蕴,再加上对市场的把控能力和正确的认知,让国内传统电视厂商加大了研发力度,推出了全新子品牌的互联网电视,在4K时代慢慢地站稳了脚跟。
长虹 CHiQ系列互联网电视
长期以来,智能客厅的用户一直纠结于,高清机顶盒与智能电视究竟选谁比较好?要怎么去选?在4K时代真正来临的时候,国内高清电视厂商的发力,加快了4K普及进度,反观高清盒子这边,确是压力倍增。高清盒子的发展比较滞后,面对4K智能的大势所趋,高清盒子应该何去何从呢?
4K内容不断丰富
片源的匮乏是在4K时代发展前期,桎梏4K电视普及的一个重要因素。面对这个问题,电视机生产厂家也是在不断想办法来解决,如三星与维也纳国家歌剧院合作推出4K歌剧、索尼与巴西世界杯足球赛合作推出决赛4K转播、TCL与爱奇艺合作推出4K专区等。此外,在三星论坛2014上面,三星方面表示,还将推出自己的4K内容。看似难题的4K片源,正在慢慢地得到解决,这也大大推动了4K电视的普及。
2014三星论坛在印度尼西亚巴厘岛召开
● 三星与维也纳国家歌剧院合作
在去年年底,三星与维也纳国家歌剧院在北京签署了战略合作备忘录,维也纳歌剧院的内容将会登陆到三星UHD TV上。这次的合作不仅让用户可以在家欣赏到世界著名的歌剧,同时4K级的播放效果还可以让用户仿佛置身于维也纳歌剧院现场。同时,在印尼举办的三星论坛2014上面,三星高层还表示,今年他们会着力打造自己的4K内容专区。
● 索尼4K信号转播世界杯决赛
在去年9月份,索尼公司宣布,索尼与国际足联合作,将在2014巴西世界杯的决赛中采用4K信号转播。这让4K电视在内容上有了重大突破,不在局限于4K的一些影片,在世界杯决赛这种令全世界球迷疯狂的时刻,也能够欣赏到4K超高清的比赛。索尼推出的4K摄像机,为4K信号转播世界杯决赛助力不小。
TCL爱奇艺电视TV+ 内设4K专区
● TCL与爱奇艺合作推出4K专区
在上个月,TCL与爱奇艺合作,推出了TCL爱奇艺电视TV+,这是一款目前业内顶级的4K互联网电视。其中UD版TV+内设有4K专区,聚合了目前热门的4K影片,丰富的影片内容力争打造丰富的4K影库。同时还推出了4K浏览器,这让用户在浏览网页时,效果更加清晰。
国内电视厂商推出子品牌
其实不光是TCL爱奇艺电视TV+,近期国内的传统电视机厂商如海信、康佳、长虹、海尔,也都纷纷发力互联网电视,并推出了多个全新的子品牌。发力4K的同时,也在智能应用、用户操控、实际体验效果等方面加大研发力度,并且通过全新的战略来赢得互联网电视之争。
康佳 KKTV
从上面这些国内传统电视厂商的一系列动作中,我们不难发现,他们在发力4K电视的同时,也在智能能应用、用户操控、实际体验效果等方面,加大了研发力度,推出的产品在互联网电视中都极具竞争力。这样才能够在智能客厅逐步普及的今天,赢得一席之地。
智能体验全面升级
说到智能客厅,这也是时下比较热门的一个话题。电视机在智能客厅中,扮演着一个重要的角色,国内外电视厂商在大力推广4K的同时,也在智能方面加大了研发力度,推出了不少全新的智能技术,增加了不少产品卖点,推动了电视智能化的进程。
三星全新智能空鼠
随着电视智能化的不断深入,用户的操控方式也在发生着改变。普通的遥控器已经不能买足一些高端智能电视的操作需求,空中鼠标(以下简称空鼠)就是一个全新的操作方式。其实在前些年不少厂商就推出过智能空鼠,而近三星推出了一款全新的智能空鼠。这款产品的定位极为精准,不再像之前的空鼠那样使用起来飘忽不定,而且使用起来非常灵敏。面对智能电视功能的不断提升,这款空鼠能够很好的让用户去掌控电视。
海信VIDDA TV 无主界面系统
海信VIDDA TV的理念就是“简单、智能、精彩”,推出的VIDDA系列智能电视采用了无主界面系统,直播电视、视频点播、媒体中心、应用中心四大板块,在遥控器上都设有直接到达的按键,让看电视变得更简单,带来更加简单、轻松的操控体验,即使在智能电视时代,看电视同样简单,带来了不错的用户体验。
长虹 CHiQ系列电视的“四看”功能
长虹CHiQ系列智能电视推出了一个“四看”功能,同时该功能也是这款电视的一大卖点。电视带走看、节目分类看、直播随时看、便捷多屏看,这就是长虹CHiQ“四看”功能。其中电视带走看,可以移动着看电视,在电视、手机、平板电脑上随时观看节目,电视上没看完的节目在手机或平板上继续观看。节目分类看就是将直播节目进行分类,这样用户在换台的时候就只看喜欢的内容。直播随时看其实就是节目回看功能,7天节目回看,不错过任何精彩。便捷多屏看则是使用多屏互动功能,电视、手机、平板等设备都能看。
康佳的智能遥控器是近两年康佳智能电视的一大卖点,与传统的遥控器不同,这款全新的智能遥控器集语音、体感、多点触控等功能于一体,让用户轻松掌控智能电视,带来更加智能化的操控体验。
无疑,电视厂商将智能电视演绎的十分精彩,一系列智能化的体验带给用户更加轻松、智能的体验。甚至有时候我们感觉到,智能电视的丰富功能已经可以取代高清机顶盒了,难道真的是这样吗吗?
智能电视与高清盒子博弈
智能电视的功能越来越丰富,高清盒子的主要功能几乎大部门能够在智能电视上面体现,难道说智能电视真的可以代替高清盒子?其实不然,下面我们一起来看看智能电视有哪些优势,又有那些劣势吧。
● 智能电视的优势
现在国内外的智能电视生产厂商,都是一些实力雄厚的大型企业,他们在过去的很多年一直是家电市场的引导者。他们拥有深厚的底蕴,雄厚的资本实力,强大的研发队伍和生产线,一流的销售和售后服务,还有成熟的运作体系。同时,他们还与大的内容商合作,带来丰富的内容,比如4K内容方面,智能电视的优势还是挺大的。
● 智能电视的劣势:
同样,我们也要看到智能电视的一些劣势。比如更新换代问题,因为电视的价格相对来说较高,所以大多数用户在2-5之内是不会选择更换电视的,对他们来说,换电视的成本较高。
这样就引来了另外一个问题,因为更换电视的速度慢,所以导致硬件的落后,在智能电视系统不断升级下,智能电视的运行越来越慢。其实这跟智能手机的原理一样,比如你使用的是iPhone 4手机,在升级到iOS 6时,手机会变得卡顿,运行不流畅。
● 高清盒子的优势:
高清盒子相对于智能电视,的优势莫过于价格。几百元的售价对于大多数用户来说,还是能够接受的,即使使用一段时间之后系统或硬件落后了,想更换一台,也是能够接受的。
价格的优势导致了高清盒子的更换速度快,有句话叫船小好调头,对于高清盒子来说,也是这个道理,用户喜欢什么样的外观、内容、功能等,高清盒子就会去推出用户喜欢的产品。
● 高清盒子的劣势:
高清盒子的发展比较滞后,如高清机顶盒的芯片,目前大都只用的是A9架构的,甚至还有A7架构的,而且目前比较顶级的配置是四核CPU。当然对于高清盒子来说“拼硬件”并不是一个好的现象,但是随着应用、功能的不断升级,硬件的滞后势必会影响用户的使用。
而且在4K大时代来临之际,目前没有一款高清机顶盒能够正在解码播放4K影片,一些小品牌更是不作为,显然已经在4K起跑线上已经输了。
高清盒子何去何从
面对这样的境况,高清盒子该何去何从呢?4K时代来临,既是一个挑战,同时也是一个机遇。抓住了这个机遇,凭借价格方面的优势,高清盒子就能够翻身,若不然,就有可能在这个快速更迭的时代,跟不上步伐。
在3D时代,毫无疑问,机顶盒跟进的速度是很快的。在4K时代来临之际,电视厂商的发力无疑带来了高清机顶盒很大的压力。4K片源的匮乏,让一些高清机顶盒的厂商到目前为止几乎没有什么作为。当然,我们也看到还是有一些高清厂商比如海美迪等,在内容方面与功能方面,做的还是挺不错的,推出了一些很实用的功能,但这些还不足以让高清机顶盒在4K时代立足。
● 4K时代,高清机顶盒该如何发展
在前面也提到了高清机顶盒的优势,没错,就是价格优势,高清机顶盒厂商一定要把握好这个优势。在UI设计方面,目前多数品牌的高清盒子UI比较一般,所以要研发出全新的4K UI,TCL爱奇艺电视TV+的UD系列已经采用了4K UI,效果非常震撼,而且使用起来比较流畅。
TCL爱奇艺电视TV+独创的4K UI
在内容上,也要有所突破,与4K内容商合作是一方面,同时还要推出一些有特色的内容,比如芒果嗨Q系列机顶盒推出的7小时时移、芒果TV的独占资源等,确实做得很不错。要在内容上不断的开拓,本来内容就是高清盒子的优势,现在在4K时代,高清机顶盒的优势已不那么明显了。
只有这样,才能够让高清盒子市场保持一个持续、快速发展的态势,才能够在4K时代把握住机遇。在高速激烈竞争的社会大环境下,先发制人依然很重要,一些高清机顶盒的品牌如果没有把握住这个机遇,那么结果是可想而知的。