• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IDT 推出的双模无线电源接收器

来源:EEWORLD
时间:2014-03-04

分享至:
    IDT 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出业内首款同时兼容 WPC 1.1 Qi 标准和 PMA 1.1 标准的双模无线电源接收器。这一创新的解决方案可使 OEM 厂商使用单一的无线电源接收器 IC 来开发完全兼容 Qi 和 PMA 版本充电基座的移动设备。
 
    IDTP9023是兼容 WPC 1.1 和 PMA 1.1 标准的单芯片无线电源接收器,其整合了一个同步全桥整流器、高效同步降压转换器和一个嵌入式微控制器,优化功率传输来给移动设备供电,同时实现布板面积、元件数量和功耗的小化。这个新的无线电源接收器支持所有的 WPC 和 PMA 接收线圈,以及专有的和基于 PCB 的线圈,可广泛用于各种应用中,包括智能手机、平板电脑、(背夹)袖套等其他各种配件。
 
    IDT 公司副总裁兼模拟与电源部门总经理 Arman Naghavi 表示:“凭借在业内首先推出单芯片 WPC 1.1 和 PMA 1.1 双模无线电源接收器解决方案,我们很高兴延续在无线电源技术领域的领导地位。继 IDT 去年发布业内首款双模解决方案之后,我们的这款全新器件为客户提供升级路径,满足的磁感应标准要求,并可实现与目前市场上的所有 Qi 或 PMA 认证充电基座完全兼容。芯片的高效以及布板面积小的特性,使其特别适合未来的超薄、轻量和紧凑型便携式设备和配件。”
 
    除了符合 Qi 和 PMA 规范之外,嵌入式的微控制器可提供很多控制特性和状态指示,有利于开发复杂的电源传输方案和创新的用户界面。通过专有的发送器/接收器反向通信协议,与 IDT 无线电源发送器配合时可以实现更复杂的通讯,同时集成的 I2C 接口提供充电状态和专有的定位指南信息。
 
    此外,灵活的固件和微控制器可编程性有利于调整线圈驱动电路,为多种应用和使用场景实现电源传输效率化。凭借出色的电源效率和兼容的 WPC 和 PMA 标准,器件可使用任何兼容 Qi 或 PMA 的充电基座来为电池快速充电。对于不需要双模功能的应用,IDTP9022 可提供仅适用于 Qi 标准的版本。
 
  
 
供货
    IDTP9023 和 IDTP9022 目前向合格客户提供样品,采用紧凑的 3.9 x 4.1 mm WLCSP封装。











ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 整流器 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

更多新闻