来源:EEWORLD
时间:2014-03-04
按照摩尔定律,芯片可容纳的晶体管数量每两年提高一倍。然而,摩尔定律不只是在同一颗芯片上将晶体管数量增加一倍的技术问题。摩尔定律暗示,随着芯片集成密度翻倍,功耗和性能都将会实现大幅度改进。在过去50年里,半导体工业一直按照摩尔定律发展,因为芯片的三个要素——价格、功耗和性能始终是在联动。
在可预见的未来,半导体工业虽然能够继续证明摩尔定律的正确性,但是,当发展到当今先进的28纳米技术节点以下时,却遭遇逆风阻挡前进步伐,因为在28纳米以后,技术复杂程度和制造成本都将大幅提升。综合考虑价格、功耗和性能三个要素,全耗尽型绝缘层上硅 (FD-SOI)是芯片制造工艺向10纳米技术节点发展的选择。
对于芯片制造商、终端产品厂商和消费电子厂商,FD-SOI符合摩尔定律的三个要素的要求,而且是一个经过市场检验的解决方案,因为28纳米 FD-SOI制造工艺现已投入量产。目前意法半导体正在部署14纳米 的FD-SOI技术,预计2015年后投入量产,而10纳米 FD-SOI技术还处于研发阶段。
终,成本是任何制造工艺能否带来投资收益的决定性因素。与传统的基板(bulk)CMOS制造工艺相比,FD-SOI是一项全新的技术,所用的晶片也稍贵,但是,更为简单的结构使其成为30纳米以下的技术节点中成本效益的制造工艺。如果采用28纳米技术制作一颗晶片,在相同的选件和金属层条件下,FD-SOI需要38个掩模,而某些基板CMOS则需要多达50个掩模。FD-SOI缩减制造工序15%,缩短交货期10%,这两大优点可大幅降低成本。此外,掩模数量和制造工序减少有助于提高产品良率,从而进一步降低成本。
与FinFET技术相比,FD-SOI的优势更为明显。FD-SOI向后兼容传统的成熟的基板CMOS工艺。因此,工程师开发下一代产品时可沿用现存开发工具和设计方法,而且将现有300mm晶片制造厂改造成FD-SOI晶片生产线十分容易,因为大多数设备可以重新再用。
显然,在10纳米节点以上遵从摩尔定律的制造工艺中,FD-SOI遭遇的技术和成本阻力小。消费电子厂商等原始设备制造商受摩尔定律影响数十年,期待半导体厂商在相同价格下提高芯片性能,若价格降低则更好,除非情况极其特殊,否则设备厂商不可能接受高价格。问题的关键是FD-SOI能否兑现承诺。除价格优势外,采用先进技术的FD-SOI还能改进性能和功耗,以满足不同应用领域的终端用户的需求,例如,消费电子、基础设施,甚至还有想象不到的未来应用。
除“更简单”外,晶体管性能强大是FD-SOI与生俱来的优势,击穿正向体偏压(FBB)和更宽的电压调节范围更是其独一无二的特性。简单地说,在芯片性能固定时,FBB和更宽的电压调节范围可降低功耗,或者当功耗固定时,FBB可提高芯片的性能。实际上,FBB在一个晶体管内再形成一个晶体管, 这种管内管技术只有FD-SOI才能实现,而FinFET则无法做到。
FBB特性将会给采用FD-SOI系统芯片的消费电子产品带来巨大的好处,在试图充分利用频率固定组件和高性能组件以及不同工作模式的应用设计中,FD-SOI芯片的动态优调功能可使性能和功耗达到状态。
在基础设施领域,一个数据中心的用电量比一个中等城市的用电量还要大。分析师估计,全球所有数据中心的耗电量总和相当于30座核电站的发电量 ,FBB准许应用系统根据数据中心的负荷动态调节功耗/泄漏电流/工作频率。这样,数据中心的能耗就会与工作负荷成正比,终FD-SOI可将数据中心的耗电量降低高达50%。
功耗虽然很重要(特别是在数据中心等耗电很大的基础设施领域),但是在重要性排名中只能屈居性能之后,排在第二位。FD-SOI还能满足市场的高性能要求。28纳米 基板 CMOS改用28纳米 FD-SOI后,电路速度提升幅度高达35%。即使性能大幅度提升,FD-SOI晶体管的散热率仍然较低,因为较低的泄漏电流和更宽的电压调节范围以及FBB提高了芯片的能效,这让终端设备散热更小,续航时间更长,大幅降低数据中心等耗电大的基础设施的间接运营成本,例如,计算机散热支出。
能效对新兴的物联网同样具有重要意义,要想监视和跟踪每一个物体,物联网需要在全球部署数十亿颗智能传感器,并确保这些传感器始终连入互联网。考虑到物联网的规模和潜力,多达数十亿的传感器必须高能效运行,即便在低压下工作也必须确保高能效,作为能效的可行方案,FD-SOI可满足物联网的节能要求。
因为采用FD-SOI的ASIC和系统芯片在价格、功耗和性能方面具有先天优势,意法半导体已取得15项相关设计项目。随着代工厂和IP合作伙伴组成的生态系统在2014年不断扩大,意法半导体将会羸得更多设计项目。
完整的摩尔定律证明方法
半导体工业今天能够预见10纳米节点以证明下摩尔定律的方法。要想遵从摩尔定律,需要一个能够发挥基础制造工艺的价格、功耗和性能优势的完整方法。因此,FD-SOI自然成为基板CMOS的替代者,将会继续创造自我价值,同时为依赖芯片的规模庞大的全球工业生态系统创造价值。