据国外媒体的报道,三星在今年的世界移动通信大会(MWC 2014)上发布了三款可穿戴设备,分别是Gear 2、Gear 2 Neo和Gear Fit,其中Gear 2和Gear 2 Neo是去年三星推出的智能手表Galaxy Gear的升级产品,而Gear Fit则是一款让人眼前一亮的智能腕带,这款产品不仅拥有漂亮的外观和精致的做工,其操作使用体验也在同类产品中属佼佼者,甚至能让人感觉可穿戴设备就应该是Gear Fit的样子。
以下是外媒对三星Gear Fit的上手评测。
平心而论,三星在去年推出的智能手表Galaxy Gear实际上是一款并不成熟的测试设备,其扮演的角色更多的是三星对从未涉足过的可穿戴领域的试水之作,如今看来,他们确实从业界对Galaxy Gear的批评声中学到了不少东西。在不到6个月的时间里,三星又为我们带来一款全新的可穿戴设备Gear Fit,而这次业界对这款产品给出了与Galaxy Gear截然相反的反应:渴望拥有。
Galaxy Gear的机身比较笨重,佩戴起来不够舒适,但Gear Fit不仅显得相当苗条,同时还特别贴合人的手腕。此外,Galaxy Gear的功能虽然比较丰富,但没有一个明晰的地位(该问题在新品Gear 2和Gear 2 Neo上仍然存在),而Gear Fit的定位和目标人群都非常清楚,同时在设计上也采用了相当讨喜的极简主义风格。
构成Gear Fit的每个组件都有着自己明确的“分工”。大小1.84英寸、分辨率为432*128的Super AMOLED材质曲面屏幕不仅看上去很是养眼,同时也非常省电,值得称赞的是还拥有相当不错的可视角度,这对于一款可穿戴设备来说都是非常有必要的。
与三星的曲面屏智能机Galaxy Round不同,Gear Fit上所采用的曲面屏与设备本身简直就是天生一对,在采用平面显示屏的智能手表大行其道的当下,Gear Fit的曲面屏显然更适合佩戴在手腕上。
此外,由于支持触控操作,也消除了加入多个按键的需要(Gear Fit全身只有一个按键)。综合来讲,感觉Gear Fit就像是一款摒弃了其它元素、定位清晰的Gear手表。
Gear Fit的操作系统简单易用,用户只需在菜单项目之间横向滚动即可,而那些可交互的界面元素的尺寸也比较大,用手指可以非常舒适地进行操作控制。系统界面与我们所熟悉的智能手机界面差不多,只不过被三星用一种比较智能的方式进行了适当简化。
从这个角度上来讲,GearFit要强于初代和二代的Gear智能手表,因为后者一直想做到面面俱到,但结果却适得其反,反观Gear Fit,这款产品在未来的表现有望更加符合我们对它的印象,甚至Gear 3可能就没有问世的必要了。
在Gear Fit正式发布之前,三星对其的保密工作可算密不透风,而也是凭借这款健身腕带产品,三星成为本届MWC上受关注的公司。作为全球智能手机领域的霸主,大家都很清楚三星肯定会是本届MWC的主角之一,但业界普遍预测的是三星会推出一款全新的旗舰智能手机,而是一款新的可穿戴设备。很显然,Gear Fit的光芒已经压过了升级幅度并不明显的Galaxy S5,同时这也把三星擅长的事情“暴露”出来:从自己和别人的错误中汲取教训,在短时间内进行改正,并将这些经验彻底融入到企业的血液之中。
Gear Fit是一款非常重要的产品,它让人不禁想起曾经大获成功的Galaxy S2针对初代Galaxy S的大幅改动,那个时候的Android智能手机都在寻找适合自己的发展模式,所以可供创新和冒险的空间比较大,而这与今天的可穿戴技术领域非常相似。三星先是推出了敢于尝试和接受失败的Galaxy Gear,随后再推出细微升级的Gear 2和大幅改动的Gear Fit,三星已经通过这一策略成功开创了一条自己带头的可穿戴设备发展之路。
同时,三星选择在宣布Galaxy S系列设备的销量突破2亿部的时候发布Gear Fit,这是一个绝佳的时机。因为随着智能手机市场的增势放缓和创新的逐渐停滞,三星可以凭借Gear Fit再去催生出一个全新的市场。当然,Gear Fit是独一无二的,借助三星庞大的规模、综合实力和对供应链的全面控制,Gear Fit自一问世就有足够的机会去占领这个全新的市场。
Pebble智能手表的成功证明了一款限制更多但定位明确的设备更适合佩戴在人的手腕上,而那些眼花缭乱的iWatch概念设计也展现出曲面显示屏对于消费者来说有着巨大的吸引力。三星对这两个可穿戴设备领域的趋势谙熟于心,然后结合自己在工程技术方面的天赋,造出了Gear Fit这样一款“一出定天下”的产品。
其实Gear Fit并不是三星所推出的款可穿戴设备,也不是他们推出的款健身腕带,但它却这两类设备指明了发展方向。简单而漂亮的Gear Fit将大多数人心中对未来技术的构想变成了现实,这也正是它的价值所在。
当然,已经让人们赞不绝口的Gear Fit还需要去解决一些问题,其中重要的就是上市之后的售价以及软件质量,不过对于那些想要购买可穿戴设备的消费者来说,Gear Fit已经吸引了他们的眼球,我们期待着Gear Fit未来能在可穿戴设备市场上继续延续让人眼前一亮的表现。