腾讯数码讯(编译:Lotus) 除了Galaxy S5,三星在MWC 2014大展上还发布了全新的Galaxy Gear2智能手表,一个巨大的变化是由此前的Android转向Tizen系统。那么,这项变化是否意味着这款产品拥有更简单易用的界面、更为丰富的应用,能否改善前作不佳的口碑呢?我们先来通过试用体验感受一下。
机身设计
眼看上去,似乎并不会发现三星Galaxy Gear2在外形上与前作有什么不同,比如金属表面、1.63英寸320*320像素的Super AMOLED屏幕。不过在内部,Gear 2现在拥有了更快的1GHz双核处理器,所以滑动和界面切换效果更流畅。另外,麦克风和扬声器都由表带转移到机身本体,所以Gear2仍可支持免提通话。
仔细观察,还会发现表盘下方多了一个类似Home键的物理按键,可以双击开启特定的应用程序,如音乐播放器、健身功能等,可以在设置菜单中进行预设。另外,单独按下它,也可以从任何界面返回到主屏幕中,同时还可以显示电池电量,意味着你不需要再进入菜单中来查看了。机身上方,还可以看到新增的红外线发射器,可以支持电视遥控操作。
虽然外观上没有太大变化,但是现在Gear2可以自由更换表带,拆卸非常方便。发布现场展示了一些个性化的表带,可以让手表在任何场合佩戴,这是一个不错的设计改进。
用户界面
由于此前Gear便是采用定制版的Android界面,所以即便Gear 2在底层更换为Tizen系统,但是界面效果依然保持原样,不会令人感觉突兀。操作方面,除了新增的Home按键可以实现一定操作外,仍需要通过四方向滑动屏幕来实现主要操作。
主屏幕上的三个程序图标支持自定义,另外也集成了音乐播放器、WatchOn遥控器等功能,可以遥控电视。总得来说,Gear2的界面和操作部分并没有太大变化,与前作保持了统一性,这部分几乎感受不到它更换为Tizen系统。很快,三星会开放Gear2的SDK,鼓励开发者为其开发应用。
相机
Gear 2的相机位置发生了一些变化,从前作的表带移至机身前面,旁边则是红外线发射器。虽然这意味着表带可以更换,但是拍摄体验似乎一般,你不得不举高手腕来取景。相机的对焦速度与前作基本一致,另外还可以拍摄720P/30fps的视频。
健身功能
在Gear2的机身背部,集成了电池触点及心率传感器,所以在佩戴时可以直接接触到用户皮肤,实现实时心率监测,使用体验上要比S5更好一些。内置的健身功能方面想相比前作简单的计步器有所提升,内置了包括跑步、散步、自行车等模式,可以实现更精准的热量消耗计算。
当然,要想实现更好的健身体验,可能还要依靠更专业的健身应用,这是日后我们评测Gear 2时所关注的重点。
电池寿命
前作令人诟病的电池寿命,在Gear2上并没有得到完美改善,3天左右的使用时间对于手表显然不够长,至少达到Pebble那样的一周续航力才算合格。而从人们对智能手表的态度来看,电池寿命显然是为关键的。
小结
三星表示,Gear 2将于4月11日正式在全球范围内上市,价格暂未公布。总得来说,Gear2在设计上拥有一些改进,包括可更换表带、内置物理按键、红外发射器及心率监测器等,但界面变化不大,电池寿命依然堪忧。至于Tizen系统,目前来说还没有显现出什么优势,有待三星继续发掘。
另外,前作失败的原因之一还有高昂的价格,不过从Gear2的配置来看,成本似乎不降反升,所以我们也期待三星会怎样解决这个价格难题。