• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

贝尔Tod Sizer:5G彻底商业化还需十年

来源:腾讯科技
时间:2014-03-03

分享至:

    今年的世界通信大会(2014 MWC)不乏亮点,已经决定押注Windows Phone的 诺基亚 推出了搭载安卓系统的智能手机,而三星也发布了一代旗舰智能手机Galaxy S5。

    在设备商层面,在全球普及面越来越广的4G自然是热点之一,而5G也被提上讨论日程。

    在三天的大会期间,专注于5G研发的贝尔实验室展示了他们的成果。贝尔实验室无线研究部副总裁Tod Sizer向腾讯科技表示,5G时代的各种应用将在2025年真正商用。

    谈及5G较之于4G的提升,Tod Sizer介绍道,5G会带来更强大的通信和连接,但并不仅仅是网络时代的提升,5G也不单单是一个无线的技术,它是一个整体到整体的技术解决方案。

    在超高速的5G时代,固定宽带是否就此消失?Tod Sizer并不认为5G能够把固定网络全部替代,反而后者将成为5G技术的一个组成部分。他举例说,“你可以想象一下在5G里面会布置很多小的基站,它的回传在上面需要新的宽带技术来实现整个更好的5G的技术。”

    对于3G时代以来用户为关心的电池续航能力,Tod Sizer表示,通过网络即时感知用户业务的使用,5G可以更精准地实现网络与业务的匹配,并调整业务的使用情况,进而实现节省能耗。

    中国在去年年底正式发放了4G牌照,Tod Sizer认为,4G时代的移动通讯领头羊已经变成美国和中国了。他指出,欧洲3G就变得落后了,中国是处在不断地发展过程中,从2G很快就跳到4G了。
他分析道,在欧洲有一个很大的问题,3G出来以后把资费定得太低,没有一个运营商赚很多钱,所以就阻碍了它在4G上的发展。而美国等把移动通话的费用定得比较高,当然另一方面,消费者觉得贵了。

以下是腾讯科技采访Tod Sizer的实录:

5G的核心问题

    问:5G研发将会主要关注哪些问题?

    答:个可能是用户体验的质量。以前这个问题不是一个问题,在5G的时候就不是那么简单了,会有很多很多种应用,很多很多APP,在这里有machine to machine的应用,包括一些非常消耗宽带的各种流媒体的东西会出现。

    从第二个方面来说我们以后的网络是一个灵活的网络,必须关注非常大的带宽,甚至有时候是一个非常小的数据包流量的业务,包括在之间适合不同需求的业务。

    除了这个之外我们还看到有很多业务需要很短的延时,有些东西从设备到网络要求的时延非常短。在这个时候,打个比方车和车之间的沟通,它需要非常短的时延,否则会造成事故。

    在下一代网络里面我们认为软件定义的网络也是非常重要的一点。你要考虑到一个 地理 上的因素,它需要这个信息非常靠近用户。在用户之间来回的时候要越短越好。比如我浏览因特网的时候,可能内容来自很远的地方,而时延并不是问题。

    第三个我们要考虑的是终端侧电池能耗的问题。电池是非常关键的问题。机器和机器的东西连接的时候,电池需要有十年左右的使用量。我们必须要确保在这一代网络里面能够保证这十年里面的可靠性和网络连接的可靠性。

    针对上面三个问题我们研究了很多,有各种各样的解决方案针对不同的问题。比如我们在考虑大量Email的时候,很多是多天线、多接受的环境下的使用情况。在一些沟通中需要用到很高很高的频段。我们也要在其中考虑到一些用户的体验,包括一些内容,我们要知道这些用户在用什么样的应用,有什么样的内容,针对这些东西我们做一些处理。在这上面我们不能抛开这些东西空谈5G,我们必须考虑4G、WiFi这些都在,我们怎么在下一代5G通讯中把这些东西融合起来,一起作为下一代的通讯方式来使用。用户不会考虑到他用的是哪种技术,4G、5G还是WiFi,他只会考虑我们提供怎样的服务、怎样的信息给他们。

    问:刚才讲的时候提到car to car的例子,这里面具体还能带来哪些改变?

    答:其实我们要考虑到5G并不单单是一个无线的技术,它是一个整体到整体的技术解决方案。我不单单要考虑无线的技术,还要考虑到回传和大数据的情况,包括我现在的城域网或者是数据通讯方面的技术。

    现在的情况是可能一个公司的产品会做一段,比如有人针对无线,有的是针对回传的,也有的是针对核心网,现在也能提供一个比较短时延的通讯方式。

    5G不仅仅是无线方面的一个技术,不仅仅要考虑到WiFi,除了WiFi,还包括以后测量的感应器,或者是这之间的连接完完全全都是无线的。

5G的提升

   问:因为LTE来的时候宽带的业务需求量是下降不少的,5G的时候固定宽带或者是ASDL这种东西就没了,是不是用户这种需求就没有了?无线业务会不会取代固定宽带的业务?

    答:我并不认为5G能够把固定网络全替代掉,事实上固定网络是5G技术的一个组成部分。你可以想象一下在5G里面会布置很多小的基站,它的回传在上面需要新的宽带技术来实现整个更好的5G的技术。

    问:到时候用户会不会不需要做固定的连接了,全部都经过无线的方式连接?而且宽带到时候会不会只用来做回传,用户就不需要再用宽带了。

    答:现在的确有很多用户不适用固定网络了,我的女儿也是其中之一,但是对用户来说,你需要做一个权衡,因为这里面牵扯到你的资费,也牵扯到你使用的效率。

    问:5G和4G的区隔点是什么?现在讲的都是用户体验的增强,为什么不叫4G增强?
答:当然我们会增强4G的功能,在5G上你可以做的一些事情在4G上是做不了的,我们会提供一些新的用户体验基于5G的技术。

    这个新技术要用它必须要让基站塔上面的信号和手机都能来支持,所以我们需要一个新的通信的模式。

    问:5G会带来更强大的通信和连接,可能让更多的东西连接在一起,也会带来一个新的问题,有个美剧叫做《疑犯追踪》,它就讲到一个机器在控制所有的信息,实际上关于隐私和安全的问题又会带来新的挑战,5G时代您怎么看这个问题?

    答:现在我可能在这方面没有办法给你更多的回答,但是这的确是一个重大的挑战,我们在5G整个发展中始终保持关注,也会找到相应的技术来保护个人方面的安全。

    问:如果你们瞄准的目标是2025年,大约还有十几年的研发过程,那中间我们现在研发的东西会不会用在LTE或者是TEL Advanced,就是说我现在研发的东西不需要等到十年之后才变现?

    答: 如果现在我们有新技术可以增强现有的网络和体验,我们肯定会用。现在终端上或者是网络基站那一侧如果有这样的新技术,我们都会考虑用。

    问:我的意思是现在还没有出现是吗?未来有没有可能出现?

    答:他一直会努力增强4G网络的演进的。就是有的话,能用的一定会用的。有一些因为是不同的标准,所以没法用的。

    问:5G到底是不是比4G速度要快,要快多少?

    答:当然对我来说这不是一个本质的问题,当然的多数的应用都希望更快的速度,更多的网络值,但是从我们来说重要的是保证用户的体验,用户的体验是非常关键的,你需要快就快,如果速率慢能达到你的效果也可以,就是按需分配,这是5G不同的地方。

    问:如果是这样的话,可能会更快或者是按需,那网络这面可能好解决一些,重要的是终端的替代芯片这块,比如吞吐量更大,这块的挑战更大,那这个事是不是要看 高通 这样的公司了?

    答:这和我们的特点的确是一样的,我们平时在产业界的伙伴,包括在讨论什么是5G的时候,的确大家认为在这方面可以齐心合力一起做这样的事情。

    问:4G的时候分成两种制式,TDD和FDD,到5G的时候是不是还会有两种制式,如果有的话,在5G的时候TDD做起来比较好做还是FDD做起来比较好做?

    答:所以你的问题其实还有一个很好的答案,但是有一个共同的愿望,大家都希望只有一种制式,但是很难实现,希望将来到5G时代是一个制式,一个标准,但是是很难的,因为你跟4G要连,有的地方是TDD,有的地方是FDD,当然都想去实现。

5G改变什么?

    问:我还记得关于车的问题,像特斯拉现在是全球特别关注的新科技的汽车,一个是电动的技术,第二个是和网络的连接它做得很好,它现在还是用3G或者是LTE在做,未来5G下面你想想一下像特斯拉这样的汽车还会有什么改变?

    答:其实我们有一支团队和车辆制造商有大量的沟通,包括我们在德国和保时捷和宝马这样的公司都会有沟通。保时捷在我们办公室对面,宝马在另一端,我们都有很密切的合作。关键的不仅是讨论你刚才说的,还有自动驾驶车。

    其实大家都是大量地投资在自动驾驶这样的功能上面,在这种情况下5G就非常关键,一定要确保这样的可靠性,才能促使这件事情真正发生。

    问:现在可穿戴的设备现在还是一个概念性的产品,但是未来5G能给它赋予什么样的意义或者功能?

    答:其实现在这个阶段我们这种设备往往是从一个设备连接到你的手机,再通过这个手机连接到网络,在下一代我们要考虑的更多的是连接方式是怎样的,我们现在因为有4G、有5G,还有蓝牙,我们必须要帮助这些设备,就像我们的网络可以灵活地调动信息流,按照它需要不同的制式和接口把它连接到网络上。

    这是一个非常重大的转变,原来一个技术可以做到一切,现在并不是这样的,在5G的时候我们要意识到一个技术不能解决所有的问题,而是要充分利用。

    问:刚才讲了汽车,智能家居现在也是一个比较重要的概念,像 谷歌 (微博) 这样顶尖的科技公司也在做机器人,是不是5G也会在这个方面会起到一些作用,比如机器更加智能,更加快速地反映,这里面您觉得有什么畅想的空间?

    答:我们并没有个水晶球可以预测将来会有什么样的应用出现。我们一定能够提供更加强大的通信的能力,可以让它去发展。个我们可以看到很多应用会运行在云上面,而不是本地的。这就意味着所有任何应用可以呈现的,你都可以做。实际上现在显示出来的所有的信息以后在墙上或者是大的屏幕上都可以展现出来。任何的终端是任何人都可以同步跨越的。实际上这种东西对我们来说都是同样的应用,它只是在不同的设备上进行呈现,在不同的尺寸上进行呈现。这里面拥有我所有的应用和所有数据,对我们来说的挑战就是我这些东西在任何场所、任何时间、任何地点很方便地保证我和云之间的连接。

    我们虽然还没有触及到智能家居的概念,但是你可以想象如果要实现会有多么大的数据和我们云端发生一个连接。

5G的痛点

    问:刚才谈到频谱的事,未来频谱会很紧缺,所以我们会研究5G赫兹以上更高的频谱,我们有没有做这种研究,怎么帮运营商把2G、3G的频谱早点腾出来?

    答:现在5G会使用到现在所有的频段技术,关键是说它是一个无缝的衔接。在这个过程当中,我们会让2G的技术如果能够转换到3G,或者是3G转到5G,我们会用的,但是这种技术还需要等待一定的时间。我们还是希望寻求政府的支持,让我们做5G方面频谱的研究,包括高于5G赫兹的高频谱,也包括我们和现有这些频谱之间互相共享和使用。也有可能让政府和行业现在用的频段可以共享。

    问:前段时间关注到欧洲和中国很多地方都成立了5G的研究组,但是现在已经不只是运营商和设备商参加了,听说有一些互联网企业也介入了,既然5G的研发是针对那些应用的,而且有互联网也参加进来了,未来5G是不是就不只是运营商的5G了,可能里面的运营者还包括互联网企业?

    答:重要的一点我是要保证用户端到端的质量体验。但是在这里面运营商会扮演一个非常非常重要和关键的作用,因为它了解用户,它也了解怎么样建立这些连接。但是作为内容提供商,我们也知道如何把一个需要的内容传递给这些用户。在这个情况下,互联网的企业也会扮演一个重要的角色,这种改变我们现在也可以看得到。

    问:刚才讲到能耗电池这块,我们是说电池方面的研究,还是从网络侧降低终端?

    答:这里面比如在机器和机器的连接里面,我可以考虑让它在更短的时间更快地反应,比如网络告诉你我醒了,但是马上告诉你可以休眠,可以睡了,通过这样交互的办法保证电池能有更长的使用时间。对5G来说如何,网络需要它工作,它马上就醒过来工作,什么时候不需要工作,就马上休眠,这样能够帮助省电。关键是让它醒就醒,让它睡就睡。通过这个来节省能耗。

移动通信的区域发展

    问:您在2G出现之前就开始工作了?

    答:是的,比2G还早,这个行业变化是非常快的。五年之前还有人在用公共电话,现在已经没有人用了。昨天我看到一个数据,在美国平均每一个人一天拿电话解锁120次。每天几百次地使用电话,连接网络,这种事情在五年之前是绝对不可能发生的。就说明人有这种欲望,就是要被连接,强烈的这个需求,所以需要5G。

    问:应该说2G出来的时候,实际上美国的普及率不高,相反在欧洲普及得非常快,而在中国也普及得非常快,是因为美国当时有一个非常好的公共电话的系统,一百米之内毕竟有第二部电话,所以它没有这个需求要一个移动的电话,而在欧洲就不是这样,而在中国电话的初装率都很低的情况下,一旦有了移动电话,大家都去装移动电话,家里面就不装了,所以就使它发展得很快。

    答:的确是这样的,关键是到了4G的时代美国就很快地超越了,中国也开始了,就是在移动通讯里面的领头羊变成美国和中国了,中国属于跳跃式发展,其实一个技术的成功对后面的技术是一个阻挠,你看欧洲就是这样的,3G就变得落后了,中国是处在不断地发展过程中,所以它的2G有人马上就跳到4G了,所以像中国移动 (微博) 就有这样的情况。我亲身经历过一个事情,2002年在北京出差的时候,2G还在中国方兴未艾,我看到一个卖床垫的人,他的手上已经拿了两个手机,那时候刚出现不久,他已经知道有的运营商这个打出去便宜,那个打进来便宜。但是在欧洲有一个很大的问题,3G出来以后把资费定得太低,所以没有一个运营商赚很多钱,所以就阻碍了它在4G上的发展,而美国把移动通话的费用定得比较高,当然对我个人来说觉得不太好,消费者觉得贵了。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

更多新闻