• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

DIALOG推出快速充电AC/DC控制器

来源:EEWORLD
时间:2014-03-03

分享至:

    中国北京,2014年3月3日  – 高度集成电源管理、音频、AC/DC、固态照明与短距离无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)宣布推出全球首款兼容联发科技Pump Express™快速充电协议的AC/DC快速充电控制器。iW1680这一单芯片解决方案利用Dialog智能快速充电数字算法和数字初级侧控制技术,大幅缩短了USB AC/DC壁式充电器的充电时长,而且其物料(BOM)成本并不高于速度较慢的传统充电技术。Pump Express是联发科技的专有协议,旨在为功能手机、智能手机及平板电脑等移动设备快速充电,其充电速度比传统充电器快45%。


    传统USB充电器的额定电压为5伏,需要由手持装置中的降压转换器将电压降至所需的输出电压。运用Dialog的内置智能快速充电数字算法,iW1680可与兼容联发科技 Pump Express协议的手机进行通信,进而灵活调节壁式充电器的输出电压,随时为手机提供所需的电平。这不仅使得手机无需内置输入降压转换器且降低系统总成本,而且还能更高效地向手机电池输送电能,缩短充电时间。


    Dialog凭借PrimAccurate™初级侧控制器平台的衍生版,已在AC/DC电源精确初级侧控制领域居于领导地位。利用这一优势,iW1680快速充电AC/DC控制器将数字分析功能应用于充电器内隔离电源初级侧,因此不需要次级侧具备任何智能功能也可实现电压调节,进一步降低了成本。


    Dialog半导体有限公司GM电源转换事业群企业发展与战略高级副总裁Mark Tyndall 表示:“如今耗电量剧增的应用程序正在急速涌现,缩短充电时间是智能手机领域引人关注的发展趋势之一。对于同联发科技的密切合作,我们倍感兴奋,一方面推出了全球首款兼容Pump Express协议的AC/DC控制器,另一方面能够迅速有效得将补充性快速充电技术推向中国市场。


    iW1680支持7.5W的电源适配器,具备极高的工作效率极高和低于30mW的空载功耗。手机与iW1680之间通过一条VBUS电源线进行通信。通过分析VBUS信号并对其输出信号进行相应调节,iW1680在AC/DC适配器中变压器初级侧对电压调节进行数字管理。iW1680能够轻松有效地控制低成本双极面结型晶体管(BJT),从而进一步降低BOM成本和电磁干扰(EMI)。
iW1680采用6针SOT23封装,所提供的全面的保护功能包括:内置的输出短路、输出低阻抗、输出过压、输出过流和输出过热保护。


联发科技 Pump Express和iW1680快速充电AC/DC控制器的优势

· 充电速度比传统充电器快至45%。
· 消减系统成本:手机中无需装配输入降压转换器,壁式充电器不再需要次级侧调节器。
· 向后兼容所有支持USB电源的手机。
· 降低了BOM成本,从而总体降低了系统成本(手机和适配器)。


 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 晶体管 电源线 IC采购 芯片采购网 ICKey

更多新闻