• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IP化步步紧逼,安防企业想好怎么走了吗?

来源:千家网
时间:2014-03-03

分享至:

    在2、3年前,还有人对安防IP化发展持怀疑态度。但是到了今天,恐怕再也没有人对此有所怀疑。随着中国互联网基础建设的日渐完善和云技术的快速发展,安防行业的IP化已经由一种概念化的需求逐渐变成了一种实实在在的硬性需求。尤其是进入到2013年,国家进一步加大信息化和工业化的融合发展力度,一些政府大型项目(如地铁监控、平安城市建设等)在进行系统部署时,都在主动推进基于IP的系统部署,同时,不同行业的远程监控需求日益增强,包括教育、政府、娱乐场所、医院、酒店、运动场馆、城市治安等不同领域都在积极加强基于IP的网络监控和跨地区联网管理。某种程度而言,安防行业已经正式进入到了IP时代。

    IP发展的势不可挡,同时也对国内众多安防厂商提出了转型和调整的需求。尽管目前模拟产品在某些国家和某些领域仍有一定的市场需求,有许多国内安防厂商在模拟产品领域还有着相当不错的利润空间。但是面对未来发展趋势,国内厂商必须要有清醒的认识,调整自身的产品布局,合理调配IP和模拟产品的比例,以便更好的应对未来的IP发展大潮。

  实际上,在这方面,国内厂商已经开始有所动作,包括海康威视、大华、蓝色星际在内的众多国内安防厂商都在积极进行调整,在2013年国内的各大安防展上,模拟产品已经不再作为主角。

  4G时代到来 ,安防企业转型互联网公司

  提供的数据传输速率理论上高达100Mbit/s,目前移动实测数据在20Mbit/s以上,相比3G中WCDMA理论可达到21Mbit/s高出50倍。传输百万像素以上的视频画面需要5Mbit/s以上的带宽。在4G时代查看实时视频将变得通畅无阻。使得视频监控与移动终端的结合具备了应用基础。

  在民用领域,用户欠缺监控运营和维护的能力。安防企业从简单的设备销售转向视频运营及服务,由于视频的使用与互联网紧密结合,在运营的层面也会更接近互联网企业,成功的关键是用户的使用体验,民用市场将需要较大规模的资金投入,符合互联网行业赢家通吃的特征。

  海康威视已经开始布局民用市场,推出了多款民用产品和解决方案。运营商中,以有线传输网络优势,中国电信推出了“全球眼”、中国联通推出“宽视界”介入视频监控。依靠集团客户和网络优势,运营商在政府工程和行业应用领域已经打开市场空间。未来,运营商可以通过绑定带宽等方式拓展民用领域。

  网络摄像机快速增长,安防设备龙头企业主动出击

  随着IPC(网络摄像机)的普及加速,之前IPC仅以行业项目为主,如金融、电力(行情专区)、交通等,现在,各行各业都开始采用IPC后,低端需求逐渐增加。

  在低端IPC需求快速增长的市场环境下,安防龙头企业采取了主动出击占领市场的策略。首先,对于安防设备的龙头企业,可以通过掌握核心技术、规模效应、供应链管理效率等方法降低成本,因此在竞争中拥有更强大的定价权。其次,因为海康和大华具备覆盖全国的销售网络和渠道优势,渗透力强,能够有效、快速的拓展低端市场。

  今年,海康、大华在前端设备市场的占有率不断提升,根据安防协会的统计数据,去年接近30%的市场占有率,今年,市场率将超过40%。

  4K技术成就IP监控超清未来,迎合网络智能需求

  2014年高清图像的分辨率(HDTV)的主流将从720p发展到1080p。未来,HDTV将成为监控摄像机的标配。它能够在分辨率和灵敏度之间实现的平衡,打造更加安全的监控系统,这些系统甚至能够用于识别目的。

  其中,行业中谈论甚热的4K(4Kresolution)将发挥至关重要的作用。4K是HDTV发展的自然延续,可进一步提高图像质量。对于安全市场来说,当图像质量和细节要求比较高时,4K便可超越HDTV成为选择。预计到2015年,视频监控显示市场将全面进入高清时代,而近期4K技术的兴起,则带来监控前端重要变革。

  总结

  随着基于IP的安防联网方式普及,安防系统在构建和应用层面不断扩大,安防“IT化”成为趋势。4G网络时代到来,监控视频可以通过移动终端实现无障碍传递,使得民用市场发展具备了基础。大数据分析打开监控智能化和安防运营市场,公安报警功能、人脸识别功能、数据分析等功能逐渐成为用户关注的重点。在新的技术条件下,安防行业将诞生新的商业模式。

  同时随着行业从产品竞争转入系统解决方案竞争,部分不具备资金优势和技术优势的集成商将逐渐被市场淘汰,集成商市场格局也将变得愈加明朗。网络智能化是大势所趋,如想跟上行业发展的步伐,安防企业还是必须慎重的做出选择。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 Mouser Element14 e络盟

更多新闻