可穿戴设备的强势来袭,引发了各大原厂的新一轮市场抢夺战。为抢占商机,各大厂商纷纷布局,各种可穿戴设备新品亦或解决方案层出不穷。可穿戴式设备与人的结合比之以往产品更为紧密,这就要求穿戴式设备必须采用全新的人-机交互技术,从而达到人- 机的和谐统一,这是当前对可穿戴式设备研究的热点问题和必须攻克的难点。
可穿戴式设备的人-机交互性着重体现在产品的互联上,不光是要考虑与数据中枢的互联,还要考虑与现有的个人通信终端(如智能手机、平板电脑等)的融合。这就要求可穿戴式设备的互联性必须具备更好的灵活性和适用性、而且需要充分考虑与现有的个人通信终端的融合,这种互联性对可穿戴式设备的无线网络提出了更高的要求。比如要能够能进行分散控制,这是由于各通信终端都有一定的运算处理能力和存储容量(并且随着超大规模集成电路的发展,这方面的性能势必会得到进一步的提高)、要更加人性化,用户可根据不同的应用、方便程度、以及个人的喜好来选择合适的主通信设备以控制整个网络。
博通嵌入式无线暨无线连接事业部业务开发总监Jeff Baer表示,可穿戴市场要实现起飞,需要低功耗、具有位置感知能力以及无论何时何地都可以互联的设备。将这些产品与智能设备连接起来的能力就非常关键,因为它不仅提供了这些设备收集数据的窗口,还同时起着将这些数据发送到云端的中心枢纽作用。智能手机以及平板电脑采用无线技术来收发这些数据,能够大大降低可穿戴设备数据处理需求以及功耗需求,同时也为制造商以及消费者降低了成本和花费。无线连接技术成了能让可穿戴市场巨大潜力得到很好释放的关键。
为此,博通发布了一系列嵌入式设备互联网无线连接(WICED™)产品组合,包括:
· WICED Direct 将Wi-Fi Direct™集成到WICED 平台,可以让OEM厂商快速开发出可穿戴产品,并通过智能移动设备与云端无缝通信。
· Bluetooth Smart系统单
芯片(SoC), BCM20732,可将心率监视器,电子计步器、门锁、照明、临近检测警报等电池供电的设备连接起来
· Wi-Fi 系统单芯片(SoC), BCM4390,可将WiFi功能集成到包括运动健身、健康以及安防和自动化各种应用产品的低功耗消费电子设备中去,同时也可连接到慢炖锅或者照明等简单家电中去
· WICED 智能型开发工具包,整合了Bluetooth Smart 系统单芯片(SoC) 以及嵌入式WiFi,可协助OEM开发各种类型的电池供电设备,为其提供无线连接能力。
利用博通嵌入式设备互联网无线连接(WICED™)产品组合,通过Wi-Fi、蓝牙和低功耗蓝牙技术可实现不同产品类型间的互联,在智能家居、物流、消费电子、监控、医疗保健等领域都可以广泛应用。
小巧以及便于携带是可穿戴设备的重要特性,考虑到尺寸的原因,对于这些资源有限、基于电池工作的产品来说,来自功耗的挑战尤其令人关注。电池一个周期的平均工作时间一方面取决于电池的容量,另一方面也与设备的能耗和电源的使用效率有关。
关于低功耗Jeff Baer表示,博通提供的嵌入式Wi-Fi解决方案不仅拥有业界的集成度,在功耗上也实现了大幅度的降低。“用少的功耗来来完成尽可能多的通讯任务”,博通的芯片专为这一目标而设计,芯片仅消耗完成某个特定任务所需的电力,从而令可穿戴设备拥有极高的功效。