“WindowsXP退役后,绝大部分使用这一系统的ATM机无异于裸奔,ATM机存取现金将会有风险!”随着4月8日这一“XP”告别日的临近,关于ATM机的安全问题也再度引发了多方关注。有消息指,ATM机届时不能接收安全补丁,无法与行业标准保持一致,进而导致安全性存在风险。银行方面则表示,未升级系统将会在安全软件的护航下安全运行。近年来,银行监控一直是金融安防探讨的重点,ATM机作为个人取款机,其安全防范措施更是备受关注。
XP退役将致ATM裸奔?金融安防如何保障
ATM机运行需要视频监控护航
随着我国经济的高速发展,ATM在国内已经大幅度普及,ATM柜员机已经成为人们日常生活中必不可少的一部分。据《2013-2017年中国ATM机行业市场前瞻与投资预测分析报告》指出,到目前中国平均每百万人拥有ATM约220台,且ATM分布状况极不均匀,低于世界平均百万人拥有315台ATM水平,更远远低于美国和日本等发达国家与地区每百万人拥有超过1250台ATM水平,自2000年后,中国的ATM机总保有量便以24.62%的年均复合增长率高速增长,市场发展空间巨大。
不得不承认,ATM大量涌现和使用,在方便人民的生活和活跃金融市场方面起到了积极的作用。但正因为ATM机具有的自动取款和无人值守这一特点,有关利用ATM机犯罪的案件和经济纠纷近不断的见诸于各类媒体和报刊上。因此,如何保证ATM机的安全运行,防范和降低银行与储户的风险,打击利用ATM机的犯罪活动,充分的保护银行和用户的广大利益,也成为现在安防行业所必须解决的一个迫切问题。
要组建切实可行的监控方案,必须结合ATM机自身的运行特点及其使用环境,才能保证系统的安全和稳定可靠。综合各种ATM机的运行状况可得出如下运行特点:
ATM机24小时运行,因而对监控设备的稳定性特出了很高的要求;ATM机大都为无人值守,因而要综合考虑各种安全隐患,做到有异常现象时能得到及时的纪录;由于ATM运行在白天和黑夜两种环境之下,因而对配套的摄像机的低照度提出了较高的要求;ATM机大多安装在街头繁华地段,对探测器的探测距离、灵敏度和抗干扰措施提出了较高的要求;ATM机类型较多,结构和安装方式各不相同,同时安装时又要隐蔽,因此摄像机和探测器的体积和安装位置都受到很大的限制。
银行ATM监控报警应朝着数字化、集中联网的方向发展,这样高起点、有前瞻性的监控模式比较适合银行ATM业务的高速发展需要,对强化ATM管理、避免投资浪费、切实保障银行ATM正常安全使用方面有着非常现实的意义。
门禁报警技术融入金融安防
智能监控系统可记录行人运动轨迹,如偏离或有违背于走常规路线,都将自动预警。徘徊或来回走动也会引起监控探头的注意。当然,更为智能的监控系统还能够检测到频繁转动头部的人,以及这些人是否在观察周边活动。当然,如果一个前来办理业务的人长时间处于"静止状态",也会被列入非常规行为中。
ATM机配置了两个监控探头,一个是用来监控取款人的摄像机,另一个则是广角摄像机则是用来记录周边可疑人员和可疑行为。
门禁访问控制系统是常见的一种安防管理设备,特别是对那些粗心大意的人来说,就有可能会出现不随手关门或门禁卡丢失的现象。正如电影里所演绎的那样,强大的特工们不就是靠着这些方法嵌入敌人内部的吗?在实际生活中,为了解决这种被盗或作假的可能,门禁系统采用人脸识别,大大降低了安全风险。
监控报警系统中,电源保护也是关键。监控系统为7*24小时实时监控,稳定的电源保护就如同监控系统一样重要,入侵检测传感器也需要电力供应。若没有这些基础设施的保护,传感器报警系统很难工作。
银行金库还设置了应急电源,不同的辅助/应急电源系统或备用发电机,提供近瞬时电源中断保护功能。虽然它的作用是提供短期电力供应,但当大多数监控系统出现供电不足时,应急设备也提供稳定的电源。
智能防护舱成关键组成
智能防护舱控制系统是智能ATM机防护舱的重要的组成部分,由智能门禁模块、状态显示模块、语音提示模块、人员检测模块、ATM人脸智能分析模块、防护舱多人检测模块、异物入侵检测报警模块、智能补光模块、智能通风模块等组成,其功能如下:
智能门禁模块由防护舱控制器、电子锁具及人体感应装置组成。做到有客户使用银行自助设备时,可由防护舱内部锁闭或自动锁闭,且不同时向其他客户开放;
状态显示模块显示防护舱的状态,当有人取款时,固定显示“操作中,请稍候”(客户可选led动态显示模块);
语音提示模块主要是提示取款人一些注意事项,包括警方提醒、银行欢迎词、有人操作、门未关闭、结束语等等;
人员检测模块是检测防护舱内人员的状态(包括人员操作、人员意外倒地等状态);
防护舱门禁控制器配有网络接口,可接入网络;
智能补光模块24小时检测周围环境的亮度,当亮度低于正常标准时,将自动打开日光灯,保证存取款人处于舒适的照度状态;
智能通风模块全天候检测周围环境的温度和舱内人员状况,适时打开通风系统,保证存取款人处于舒适的环境状态。
人脸识别、大数据是金融安防未来方向
金融行业的安全防范工作的落实和升级,是金融行业发展的重要基础工作之一。随着安防监控在金融领域的应用日益广泛,市场需求也随之不断扩大。原有安防系统的功能满足不了市场的需求,由此,金融安防系统升级是大势所趋。金融安防突破技术瓶颈迈向高清智能网络化时代。
安防的概念不仅仅是监控,应该在各个方面应用。在银行里面,安防业务应跟银行业务结合起来的考虑,ATM监控应将实名制引入进去,比如说二代身份证应用到ATM机上,杜绝案犯盗用他人的银行卡取钱。他相信实名人脸识别是未来银行的方向,并且随着大数据时代的来临,视频数据居大数据之首,它会带来很多问题,传输问题、存储问题、处理问题,需要有更多的高科技人员进入,把这些问题解决好,才能使金融安防发展得更好。
延伸阅读:XP系统停用,银行如何应对?
问:XP系统停用后是否电脑将无法使用?
答:不是,只是在微软支持结束后继续使用XP,电脑可能更容易面临安全风险与受到病毒的攻击。
问:XP系统停止更新后该怎么办?
答:建议换个新电脑,只有极少数的XP电脑可以直接升级至的Windows8.1。
问:继续使用XP系统如何保证安全?
答:可使用其他公司提供的补丁服务。360安全卫士和金山软件等将继续针对XP新出现的高危漏洞提供防护措施。