• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Moser现货供应STMicroelectronics Nucleo 开发板

来源:21ic
时间:2014-02-27

分享至:

贸泽电子(Mouser Electronics)现库存并供应 STMicroelectronics 新型 Nucleo 开发板。此类开发板专为欲使用 ST 的 STM32 产品系列(具有 ARM Cortex M0、Cortex M3 及 Cortex M4 微控制器)进行开发的人士而设计,并与多种扩展板兼容。

Mouser提供的 STMicroelectronics 新型 Nucleo 开发板 支持开发及评估 ST 的 32 位 STM32 微控制器。此新型开发板具有其他微控制器开发生态系统所不具有的多项高级特性。除了惯有的按钮、LED 和一个 USB 调试接口的组合外,Nucleo 板还独具特色地配有两组扩展接口。组扩展接口位于开发板外缘,是 Nucleo开发板上的标准接口。这些接口使得在测试及开发过程中可以轻松访问目标微控制器的所有外围设备。第二组扩展接口嵌套在组扩展接口内部,兼容 Arduino™ shield 板。此类接口支持使用 Arduino Uno v3 扩展板(称为“Arduino shield 板”),使得 ST 的 Nucleo 板可以访问数十个兼容 Arduino 的扩展板,增加了访问量。Arduino shield 板支持多种应用,包括以太网、LCD 显示器、GSM 语音及数据通信、ZigBee 通信、WiFi 网络连接、电机控制、音乐及声音合成器等等。

Nucleo 开发板与数家开发工具供应商的产品兼容,包括 IAR Systems 和 Keil Tools 的 C 编译器。Nucleo 开发板也支持基于GNU 的免费集成开发环境 (IDE)。Nucleo 开发板还支持免费 mbed IDE,从而快速、轻松地实现目标微控制器的拖放编程。此外还支持ST-LINK 调试器,在开发板上配备时还可不使用 USB 连接器,ST 的其它产品也支持此调试器。

此首款 Nucleo 开发板支持的微控制器包括 84 MHz STM32F401,这是一款基于ARM Cortex M4 的高性能微控制器。

Mouser于 2014 年 2 月 25-27 日参加在德国举办的Embedded World嵌入式展,展会期间将免费发放价值两万美元的开发工具,其中也包括 ST Nucleo 开发板。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻