来源:21ic
时间:2014-02-27
FT900具有丰富的特色与连接介面,它内建了256KB的可程式化记忆体与64KB的资料记忆体,USB2.0的规格可达到每秒480Mbits的传输速度。相机介面可传送VGA (640 x480)解析度的影像资料。FT900的内部具备了可操作在2.93DMIPs/MHz速度的FT32处理器内核,以及零等待状态的可程式化记忆体,这使得它的传送速度达到281DMIP。 FT900的单一资料流方法降低了传统DMA传输的复杂性。
FT900内建了网路实体层以及10/100乙太网路功能的支援, CAN bus的功能也同样地被整合在其内部。此外,还有一组10位元1兆工作频率的DAC转换器和七组10位元1兆 取样频率的ADC转换器。在对外连接的介面上则有I2C的主与从介面,SPI的主与从介面, SD 2.0, PWM介面以及I2S,用做外面音效装置的控制。
「在FTDI,我们站在硬体工程师的角度去思考,所以我们开发出的产品不仅提供业界的性能,而且还具有易於实现的特性,并尽可能地减少了工程师的工作负担。」FTDI 的创办人Fred Dart做出如下的说明:「当FT900与EVE搭配使用,它所提供的影音效果跟控制功能是比目前业界的任何解决方案都还突出的。此外,它所具备的乙太网路与CAN bus介面也说明了它是高度适用於商业,家用,以及车用的领域上。」