• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Imagination Codescape调试器现可支持MIPS CPU系统开发

来源:21ic
时间:2014-02-27

分享至:

Imagination Technologies 宣布,该公司广受欢迎的 Codescape 调试器已在其版本中增加对全系列 MIPS CPU 的支持,并提供新的 Linux 和 RTOS 感知(awareness)特性,能为基于Imagination MIPS 与 Ensigma 处理器的 SoC 提供异构调试功能。通过 Codescape 8.0,Imagination 的客户与开发人员将能拥有完整的、通过市场验证的、强大调试解决方案。

Codescape 已广被 Imagination 和其授权客户用来为 Imagination 的一系列可编程 IP 进行快速、简易的调试工作,支持 MIPS CPU 和 Ensigma RPU(无线电处理器),并将于 2014 年开始支持 PowerVR GPU(图形处理器)。利用 Codescape,开发人员能同时检视每个处理器中的代码,以及它们之间的交互作用,来加速产品开发并缩短上市时间。Codescape 调试器可提供整个 SoC 的完整调试,支持多种操作系统、架构与技术,包括 MIPS 指令集架构(ISA)、MIPS SIMD 架构(MSA)、Ensigma 调制与编码处理器(MCP)ISA 与硬件多线程。

Imagination 市场营销执行副总裁 Tony King-Smith 表示:“Imagination 投入创新的 Codescape 异构调试技术开发已有超过十年的时间,以便能支持我们广泛与不断扩展的处理器 IP 组合。经过市场验证的Codescape 工具是我们完备的软件工具链中不可或缺的一部分,且具有策略重要性,能通过强大的特性与功能发挥我们 IP 内核产品的效益。我们相信,Codescape 是市场上真正的异构调试技术,能为我们的客户带来独特的竞争优势。”

Codescape 是快速且具备完整功能的绘图式调试器,拥有下列重要特性:

• 可支持多核、多线程与多重操作系统任务

• 能在单一视图中为 单片SoC 上的 MIPS CPU、Ensigma RPU 和其他 Imagination IP 进行调试操作

• 裸机(Bare metal)、Linux 和 RTOS 感知调试

• 可以运行在Windows、Linux 和 Mac OS 平台上,包括 64 位操作系统平台

• 功能强大的绘图式脚本程序(scripting),可为目标数据提供更佳的控制与虚拟化处理

• 拥有多种高速 JTAG 与追踪探针的支持

• 支持连接到 MIPS 指令正确模拟器(IASim)与 QEMU(仿真器)

Codescape 能与强大的 Codescape GUI 搭配使用,或是作为 Eclipse 的外挂程序。通过内置的绘图式数据虚拟化脚本程序、虚拟化原型与调试器延伸功能,Codescape 能与多种仿真器、FPGA 系统与终芯片相容。

未来还将增加对 64 位 MIPS 内核、MIPS SIMD 架构与其他新的微架构与 ISA 特性的支持。

供应情况

适用于不同特性组合与功能的一系列 Codescape 8.0 调试器产品现已就绪。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻