来源:EEWORLD
时间:2014-02-26
泰克推动主流示波器市场发生显著转变
随着定价及产品阵容变化,支持RF测量的示波器取代混合信号示波器用于通用测试
泰克公司日前宣布,其MDO4000B系列混合域示波器的价格降至与MSO4000B混合信号示波器 (MSO)相同。不同于来自全球其他厂家的任何示波器,泰克混合域示波器 (MDO)包括内置的频谱分析仪以及4个模拟通道和16个数字信号输入——MDO4000B系列使工程师能够捕获同步的模拟、数字和RF信号,得到完整、时间相关的系统视图,从而节省数天甚至数周调试时间。
目前处于生产或研发状态的绝大多数系统设计都至少包括一种形式的无线功能,如Wi-Fi、蓝牙或ZigBee。从输入装置(如鼠标和键盘)到智能家居平台和流媒体盒,消费者需要无线连接提供的方便性。随着RF技术的快速主流化,设计人员也希望其测试设备能够提供出色的RF测试支持。即使对于不支持无线连接的设计,工程师也会面临电磁干扰、噪声、调制和其他类型的频率相关信号。现在,以不带频谱分析仪功能的MSO的相同价格,工程师就能买到可满足其绝大多数测试与测量要求(包括RF测试与调试)的集成仪器。
“嵌入式系统的无线技术方面发生了根本转变。由于RF技术如此成熟和经济,它们逐渐被接受和广泛运用,如同几年前的串行数据技术一样”,泰克公司主流示波器总经理Dave Farrell表示,“此外,随着数字信号的速度不断增加,电磁干扰 (EMI)的影响已成为一个常见问题,解决这个问题甚至需要观察非无线系统的RF频谱。正如MSO取代了仅能显示模拟信号波形的示波器一样,接下来MDO将会顺理成章走上前台,并成为公认的主流行业标准。”
根据新的定价结构,泰克公司以当前MSO4000B示波器的相同价格提供带内置3 GHz频谱分析仪的MDO4000B-3机型,且整个产品系列具有相同的模拟带宽。由于定价相同,所以设计工程师没有理由再购买MSO机型,即使他们马上并不需要RF功能。再者,他们在以后某个时刻需要RF测量的可能性是很大的,所以这样可以为他们省下将来购买频谱分析仪的数千美元。由于这一变化,泰克公司将停止提供*MSO4000B示波器。对于要求6 GHz频率范围的客户,泰克已将其MDO4000B-6系列的价格降低了约15%,以提高其性价比。
作为对于向混合域示波器的这一转变的强调,泰克今天还宣布推出MDO3000系列,以扩大其产品范围(参见单另新闻稿)。MDO3000降低了捕获模拟、数据及RF信号速度的功能的价位,这使它成为理想的入门级通用示波器。对于更先进的调试和故障查除功能,MDO4000B提供了更高的示波性能和更多的功能,如同步采集包括RF信号在内的所有信号。
MDO4000B产品细节
除了4个模拟和16个数字输入以外,MDO4000B-3示波器还提供频率频谱分析仪,涵盖示波器带宽从100 MHz - 1 GHz的所有MDO机型。另外,MDO机型还提供MSO4000B系列具有的所有特性和选项。对于需要更高频率范围的应用产品,带有6 GHz频谱分析仪的泰克MDO4000B-6示波器的新价格现在等于3 GHz频谱分析仪先前的价格。
2011年8月推出的泰克混合域示波器已获得了超过12个行业创新奖项,并且仍然是带有集成频谱分析仪的示波器,能够捕获时间相关的模拟、数字和RF信号,以提供关于用户器件的完整系统视图。使用MDO4000s的工程师对这些产品的强大和多样化的功能表示赞赏,称有助于他们克服广泛的测试挑战并显著提高调试效率。这些产品的可用模拟带宽范围为100 MHz - 1 GHz,采样速率为2.5或5 GS/s,记录长度为20兆样点。
供货信息
MDO4000B-3和MDO4000B-6示波器现已全球供货。
*对于所用MSO机型集成在系统中或具有特殊要求的客户,仍可提供某些MSO4000B机型,以支持这些独特需求。