来源:21ic
时间:2014-02-26
中国移动是全球用户多的移动网络运营商,也是3G/LTE和下一代无线网络开发的市场。安捷伦和CMRI 于 2012 年 8 月在北京共同签署了该项合作备忘录,双方共同致力于发展适合下一代云无线接入网络(C-RAN)的技术和测试方法。自此,双方团队在多个技术领域中保持着密切沟通与合作:TD-LTE/TD-LTE-Advanced 射频测试、C-RAN 架构的测试要求、并行计算和软件无线电。双方在各个领域均取得了良好的进展。
C-RAN是一种新型网络设计方法,利用基于集中化处理、协作式无线资源管理和云计算的无线接入网构架来构建绿色环保、经济高效的智能网络。安捷伦和中国移动通信研究院坚信,凭借他们在这些领域中的不懈耕耘,将会为中国乃至全球无线网络行业树立一种新的网络设计标准。
在活动现场,安捷伦将与IBM和中国移动共同演示下一代无线接入网络技术,主要是软件无线电(SDR)和网络功能虚拟化(NFV)。它将展示一个基于软件的绿色LTE 基站,基站采用 IBM 服务器和云平台,为商用 LTE 手机建立实时连接,并在基带池中使用 Agilent 89600 VSA 软件执行基带 IQ 信号测量。联合演示将会介绍这些测试与测量能力如何应用到下一代无线接入网络。
安捷伦副总裁兼微波和通信事业部总经理AndyBotka说:“作为测试与测量行业的,安捷伦将和中国移动通信研究院及其它厂商一起推进 C-RAN 的发展,定义测试方法,以便为中国移动和更广阔的市场提供合适的测试工具。我们很高兴能够与中国移动合作,双方的技术领导地位都将得到加强。”
中国移动通信研究院首席科学家易芝玲女士说:“在联合演示中,基于C-RAN架构的小区边缘服务能力,以及其他不同类型的应用,可供下一代移动网络运营商使用,而基带池中的测量应用软件,例如安捷伦VSA 软件,可对网络问题进行故障诊断。对于安捷伦、IBM 和中国移动来讲,此次关于 C-RAN 和 NFV 的联合演示是一个非常重要的里程碑。”
通过与中国移动通信研究院签署C-RAN协议,安捷伦始终致力于为下一代无线技术开发的行业先锋提供大力支持。安捷伦计划在其北京研发中心,与中国移动通信研究院和其它 C-RAN项目参与者继续开展 C-RAN 合作。