来源:搜了网
时间:2014-02-26
在防盗报警行业中,也有一些努力看到此项趋势,在视频复核报警方面逐渐发力。因为在一些人看来,视频复核报警技术才是防盗报警行业的未来。
解决误报引发的视频复核技术研究
尽管防盗报警企业在前端警情探头研发上的努力永无止境,但无论是红外对射、激光、光纤探测还是其他报警方式,某项单一的探测设备及其技术的局限性始终存在。
相关数据显示:目前国内约有4000余个报警*务中心。入网用户也早已过百万,而且仍在以每年20%以上的速度迅速增加。然而,自有报警中心以来,令中心管理人员头痛的事是--系统的误报接连不断,接处警工作量有增无减,着实让中心的出警人员忙到崩溃。传统的应对措施一般通过电话或人工赴现场核警。还有利用传输警情的电话信道,将现场采集到的声响,传至中心端,进行监*或者录音。如此一来,虽然简单方便,成本较低,但局限性很大。因为即便有非法入侵,也不一定会发出足够的声音。
误报问题一直困扰着报警中心,不仅浪费警力而且阻碍了联网报警的大面积推广,同时,传统的电话报警方式已经不能适应科学管理、高效处警的要求以及犯罪智能化的应对。佛山市安警技术开发有限公司(以下简称:佛山安警)总经理叶聪庆在接受本报记者采访时表示:“电话联网防盗报警系统历经二十多年发展,带动了联网报警走进了‘科技防盗’,但一直以来我们的联网报警中心都被四大问题难题困扰:一是电话联网中心难于查实警情真假,传输警情时间过慢容易造成信号延迟,其他用户上传不了信息或者给贼钻空间;二是‘狼来了式’误报过多,真假警情难于判断。三是电话线被剪,报警中心没办法知晓;四是出警与平时维护成本过高。”
随着科学技术的不断进步和更新,光纤入户、3G手机通讯等手段为城市监控网络平台的构建提供了优越的条件。一些防盗报警企业依托其在联网报警系统的雄厚技术力量,陆续推出了视频联网防盗报警系统,实现从防盗探头探测到非法入侵的一刻起,将警情与现场视频传至联网中心,进行网络直播式处理。叶聪庆表示:这是联网报警技术的一大进步,彻底解决了困扰保安联网报警中心多年的难题;也使得大型接警管理中心结合了固定点报警、移动点报警。特别是视频联网等全面的报警监控技术有了长足的发展,将进一步推动平安城市智能化管理社区的建设步伐,促进社区安全技术防范系统从本地向远程监控发展,从社区的周边防范向家庭内部防控逐渐靠拢,从技术上对一些安全防范系统起到完善的作用,为未来社会治安综合治理作出贡献。
视频报警--“看得见”的优势
2013年8月,佛山安警推出了“安警特卫”图像报警主机,它将报警、监控、门禁、智能家居四大安防功能复核实现在一个平台上,扩展了有线/无线网络传输方式,实现报警联网功能并可满足用户自主管理的需求,且产品已通过国家强制性产品认证(3C认证)。
据记者了解,以“安警特卫”为例,其视频报警系统由前端防盗探测器及摄像机、AJ-9608TW视频网络联网报警主机、网络传输链路、服务数据管理平台、运营中心网络接警平台、多级组网大型管理平台组成。“安警特卫”可将独立的防盗报警、视频监控、门禁管理系统、智能家居管理系统完美地融合在一起,充分发挥系统集成作用,消除了多套系统互不兼容、难以接入的弊端,可根据不同用户的需求,主机采用模块化设计,实现定制功能组合;在实际工作中将前端的报警信息和报警触发前后视频图像信息同步传送,从而可使接警人员迅速直观地判别警情,大大提高了处警的精度和效率,避免运营管理资源的浪费。叶聪庆为记者算了这么一笔账:“以每次出警汽车行驶平均10公里算,一天少出警5次,一天节省车油费就高达200多元。”
而且,“安警特卫”是基于网络设计的,前端通过网络传送报警和图像信息,中心通过网络进行实时监控和智能管理。系统同时支持GPS卫星定位系统,采用GIS地理信息系统,收到的GPS定位数据在电子地图显示具体的报警位置,便于进行警力部署和调度;还可根据用户要求定时发送状态报告,中心可主动了解前端主机的工作状况,及时发现问题及时解决。由于是采用网络通信方式,通信速度快,接警中心可以做到每隔15秒查询一次用户的主机状态,能做到随时掌握前端设备的工作是否正常状态,真正做到万无一失。在存储方面,“安警特卫”具备前端硬盘录像功能,所有报警、图像、门禁、智能控制信息均可存储于用户端的硬盘中以备中心查询,大大降低集中录像的风险和成本。
可以说,视频复核报警技术平台在“足不出户”、“远程监控”、“随时随地”等关键词方面比其他报警方式呈现的效果更令人满意,拥有着“看得见”的优势存在。在报警平台上,报警中心由接入设备、服务器及管理软件组成,可在一个平台上完成报警信息和图像接收、家居设备状态管理、显示及存储,对事发现场进行实时监控、设备的远程设置维护及遥控编程,还可根据要求组成多级报警中心。一旦有警情发生,相关单位和人员会同时收到报警和图像信息,并可通过网络同时监控现场情况。
叶聪庆强调说:“一套报警系统安装完成后,应该是安装人员自己都破坏不了,要达到这个目的,有效的办法就是安装人员自己都不知道密码。如何实现呢?好的办法就是所有编程数据由报警中心传下去。网络接警中心采用的是更高级的可视化遥控编程。中心人员坐在接警席位可以如临现场一样对系统进行编程,这样一方面提高了安全程度,另一方面对一线的安装人员的技能要求也不高。”
视频复核报警*务或将引爆民用安防市场
尽管单个视频报警产品对个别、家庭用户的使用带来了极大方便,但视频复核报警平台对于大规模、系统用户防盗报警需求的优势也是显而易见的。
据叶聪庆介绍,采用“安警特卫”图像报警主机与其他视频产品对比可采集触发前、后设定时间段内容,准确有效;在数据处理方式上采用远端服务器处理,分中心模式,系统风险低;再加之平台采用所有通信手段,包括有线/无线网络,在传输效果上图像数据压缩技术好,画面清晰。占用空间小、瞬时传输、自动切断等优势也令单个视频报警产品显得功能“有限”等等方面,使得视频复核报警平台可广泛应用于报警中心、家庭、连锁商铺、文博、金融、交通、电信、电力等领域。
有业内人士表示,视频复核报警*务将引爆又一新的民用安防市场;在现阶段,谁真正掌握了视频复核报警技术,谁就能抢占防盗报警的前沿占地。