华为终端董事长暨华为消费者事业群执行长余承东表示,华为2013年全球智慧型手机市占约5%,希望2014年可提升到8~10%,2015年再提升到12~15%,目前与台湾供应链紧密配合,包括联发科、鸿海/富智康、友达、群创等都有很好合作,希望未来进一步增强合作。
华为终端在全球行动通讯大会(MWC 2014)上强打4G LTE产品,并发表Ascend G6、MediaPad X1、MediaPad M1等新机,与首款穿戴式装置TalkBand B1。华为目前在4G LTE网路及行动宽频产品都居于地位,希望整合网路与终端的优势,将4G LTE终端产品带到大众市场。
余承东在接受台湾媒体询问时表示,华为2013年全球智慧型手机出货达5,200万支,市占率达5%,2014年整体市占率将挑战8~10%,2015年希望进一步提升到12~15%,至于平板电脑出货量则希望能够达到1,000万台的水准,短时间内没有收购其他手机业者的计划,将以自己的力量逐步成长。
他也强调,华为手机与台湾供应链有密切配合,例如友达与群创都是面板供应商,联发科及鸿海/富智康也是很好的合作伙伴,在持续成长的过程中,希望与台湾供应链维持并强化合作关系。
华为此次发表的5款新机中,除了G6采用高通(Qualcomm)晶片平台外,其余4款均采用自家海思的晶片。不过,余承东强调,目前采用高通的晶片多,联发科次之,接着才是海思晶片,会持续与高通及联发科等晶片供应商紧密合作。
另一方面,华为旗下的电商品牌荣耀,也将大举走出大陆市场,进军海外市场。余承东透露,荣耀手机很快就会在台湾面世,也会进军欧洲及全球市场,全年销售目标上看1,000万~2,000万支;而除了荣耀品牌有人民币798元的价格外,华为品牌不会进入更低价位的市场,会以中高阶机种为主。
华为为了与小米竞争,并且避免与传统通路竞争及影响品牌定位,2013年底推出独立品牌荣耀,并以honor 3X、honor 3C打头阵,定价分别为人民币1,698元与798元,锁定小米与红米手机。
荣耀原本仅在大陆市场销售,但随着小米在海外的布局日趋积极,华为将快速将荣耀品牌推向海外市场,对高规低价智慧型手机市场投入震撼弹。
360°:华为MWC 2014新机
华为终端在2014年全球行动通讯大会(MWC 2014)一口气发表5款新机,涵盖智慧型手机、平板电脑与行动热点,全部主打4G LTE功能,另外推出首款智慧穿戴装置。
华为继2013年旗舰机种P6之后,推出一款外观设计与P6相当类似的Ascend G6,搭载4.5吋LCD荧幕、1.2GHz 4核处理器、2,000mAh 电池、800 万画素f2.0主镜头、500万画素前镜头,并具备NFC功能,主打拍照与分享功能,第1季将先推出3G版本, 4月再推出4G LTE版本,空机价249欧元。
MediaPad M1是8吋平板电脑,强调影音娱乐效果,搭载海思1.6GHz 4核处理器、1,280 x 800 IPS显示器和前置立体声双喇叭,电池容量为4,800mAh,可提供8小时的电影播放时间,预计第1季问世。
华为也推出首款以手机为设计核心的7吋平板手机MediaPad X1,强调集笔记型电脑、手机及平板电脑的功能于一身,X1搭载7吋Full HD LTPS触控荧幕、海思Kirin 910 1.6 GHz 4核心处理器、1,300万画素索尼(Sony)Exmor R BSI主相机、5,000mAh电池,空机价399欧元。
华为也首度切入可穿戴式装置市场,发表首款智慧手环TalkBand B1,搭载1.4吋可弯曲OLED荧幕,可与Android及iOS装置相容,可通话7小时,并追踪及记录使用者的运动数据及睡眠状况,并支援NFC, 3月将先在大陆开卖,第2季再于日本、中东、俄罗斯和西欧上市。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。