腾讯科技 小贝 2月25日编译
在巴塞罗那的移动世界大会上,三星正式推出了新一代旗舰手机Galaxy S5。关于这款手机,有很多值得讨论的地方,但下面我们只关注它的重要的功能。
-Galaxy S5搭载版的Android操作系统,即Kit Kat,屏幕为5.1寸(略大于去年盛行的5寸屏),有四种颜色可选:黑色、白色、金色、蓝色。
-这款手机表面为塑料材质,但是可以配一个橡胶外套。不过与前代产品相比,这款手机的感觉明显质量更好。
-Home键支持指纹识别,你可以无需密码进行解锁。三星还与PayPal合作,因此用户可以通过指纹进行手机安全支付。
-后置摄像头的闪光灯有内置心率监测器,将手指放在上面几秒钟,你就可以看到自己的脉搏情况,这是通过三星预装在手机里的S Health健康追踪应用实现的。
-摄像头为1600万像素,摄像头应用支持全面的拍摄模式,这里就不再一一列举,只提一个确实很酷的功能:摄像头仅需0.3秒就可以对焦到一个物体,这可以有效减少拍摄移动物体时出现照片模糊的情况。三星表示,这个速度相当于高端的单反相机。
-这款手机具备防水功能,也就是放在水里几分钟也不会对手机造成损害。
-手机搭载的软件也进行了改进。三星重新设计了定制Android用户界面,使界面更具现代感和真实感,这也是微软和苹果在自己的移动设备里与采用的界面设计方式。
-Galaxy S5手机可以与三星本周发布的另外三款可穿戴新设置搭载使用,即Gear 2和Gear 2 Neo智能手表,以及Gear Fit健康追踪设备,它配置弧形屏幕,将与FitBit和耐克FuelBand等设备展开竞争。
三星去年推出的Galaxy S4集中了很多功能,但用户几乎用不到,例如眼球追踪和无触摸手势。与此不同,三星对Galaxy S5采取了更加谨慎的方式,专注于用户关注的一些问题,例如电池续航时间和摄像头质量等。
这应该是一个明智之举。批评人士曾指出,对于大多数用户而言Galaxy S4过于复杂,三星似乎接受了这个批评。三星本周正式发布Galaxy S5之前,Businessinsider曾对这款手机进行了短时间的试用,发现这是一个不错的升级版本,只是外观略显单调。
巧妙的功能或许是心率监测,但这对智能手机而言意义不大,尤其是三星Gear智能手表和Gear Fit设备都可以监测到用户的脉搏,而且无需启动应用程序,也不用把手机放在监测器上。
三星Galaxy S5手机将于今年4月在美国上市,不过价格和发布范围将取决于移动运营商。