文/国仁
发布会开始,CEO Peter Chou(周永明)上台,台下一片欢呼。这是过去2年,我在MWC移动世界大会上感受到的HTC手机新品发布氛围。
HTC在MWC上一直有著明星般的光环,也曾经包下MWC主会场对面古老西班牙斗牛场顶层开发布会。
今年,HTC为何放下了身段,只推出了两款渴望系列的新机Desire 816和Desire 610?
今年HTC的MWC新品发布上有一个细节,周永明的出场时间被削弱,之前一般只在台下观看的董事长王雪红,今年两次登台为HTC站台,看来女强人也急了。
从配置你可以看到,这两款手机都不会太贵,用的是高通入门级的处理器骁龙400,材质也没有HTC One系列的铝合金一体成型的高大上,用的都是工程塑料。
Desire 816配备5.5寸720p的屏幕,1.5GB RAM,8GB ROM,2600mAh电池,500万/1300万像素前后相机组合。
Desire 610则是1.2GHz CPU、4.7英寸qHD屏、1GB RAM+8GB ROM、 130万/800万像素前后相机组合,配2040mAh电池。
HTC终没有公布价格,但有一说,Desire 816卖1888元。也可以做个简单对比,Desire 610是和红米手机非常相近的一款产品,除了Desire分辨率不占优,其他参数基本一致,红米现在卖799元(电信版)699元(联通版),如果在国内上市,Desire 610也只能在700左右的价位。
HTC为何这次MWC没有交出重拳产品,有其原因,业绩下滑,高端产品受阻是主因。
HTC去年8月财报显示,营收仅为131.7亿元新台币(约4.43亿美元),比前年同期下滑45%,创下了HTC近六个月以来的营收新低。
对此HTC采取了一系列举措,其中很重要的一条就是开始重视中低端产品线,HTC董事长王雪红重掌日常运营后曾公开这样表示。
在我的印象中,HTC一致极少落下身段推出2千元以内的手机,在前两年国内千元机很热的时候,HTC也只在2012年4月份和中国联通合作推出了一款售价1999元的Desire T328W,1999元,这算是离千元价格远的千元机了。
然而,现在推低价机时机已经有些晚了。
4000元以上的高端机市场被三星把持着,1500元以内的中低端市场,国内的竞争对手一个个如狼似虎。甚至在台湾主场,小米也已经通过红米手机杀进去。
HTC是一家优秀的产品公司,但现在仍然腹背受敌;赢了产品,输了市场。