• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三星推GALAXY S5:支持指纹识别/心率感应

来源:新浪手机
时间:2014-02-26

分享至:
   时间:2014年2月25日 07:14




  新浪手机讯 北京时间2月25日凌晨3点,三星于巴塞罗那发布年度旗舰手机GALAXY S5,该机搭载了5.1英寸1080P Super AMOLED材质屏幕,2.5GHz骁龙800四核处理器,2GB内存,16/32GB机身存储,2800毫安时电池及1600万像素主摄像头,支持IP67级别防水防尘、无线充电,另外S5内置心律感应器,屏幕下方同时是指纹扫描器。同时发布的还有三款智能手表Gear 2/Neo/Fit,S5将于4月11日在全球150多个国家同步上市。

  外观设计

  从GALAXY S3到GALAXY S5,三星旗舰一代比一代方正,但是经典的Home键设计却保留下来,与前代产品不同,GALAXY S5把Home键左侧的菜单键改成了多任务键。机身侧面同样使用了类似金属的塑料材质,而机身后背,三星称,与GALAXY Note 3类似,都是类皮革材质。

  不过GALAXY S5后背加入了阵型凹点,更加显眼。主摄像头下方的LED闪光灯也颇受瞩目,之前媒体猜测是指纹扫描区,发布会证实是心率检测区。在机身底部,S5也使用了跟Note 3同样的USB 3.0数据接口。

  硬件配置

  出人意料,GALAXY S5并没有采用外界猜测的2K屏幕,而是搭载了5.1英寸1080P Super AMOLED材质屏幕,2.5GHz骁龙800四核处理器,2GB内存,16/32GB机身存储,可扩展至128GB存储空间,2800毫安时电池,支持IP67级别防尘防水。 从参数上看,仅仅是屏幕比S4大了一些,其他参数与S4持平。另外,IP67级别防水防尘的加入也是三星GALAXY手机的首次。网络制式上,它支持全LTE网络制式及802.11ac WiFi标准。

  UI及功能

  包括此次发布会的预告、曝光的UI图片,都暗示GALAXY S5会搭载扁平化的UI界面,扁平化、圆形图标都是此次UI的关键词,依旧是基于Android 4.4.2 KitKat系统的TouchWiz UI。S5内置了指纹扫描器,集成在Home键上,从屏幕下方再往下滑至Home键即可扫描指纹。

  从发布会不难看出,三星此次对健康极为看重,手机内置心律感应器,在主摄像头下方,与LED闪光灯集成在一个区域,用户把手指放在感应区域内,手机上的S Health健康应用即可了解到自己的心律状况。

  GALAXY S5还具备超级省电模式,可将显示屏设置为黑白色、私人模式、儿童模式、快速网络激活等功能。

  拍照功能

  三星GALAXY S5搭载了1600万像素主摄像头,支持快速对焦、4K视频录制,传感器比S4更大,同时HDR模式也更加有效。它的前置摄像头像素为200万。

  三款智能手表


三星Gear Fit

  此前,三星此次发布三款中的两款智能手表已经曝光,参数及官方图都展现在用户眼前。只不过第三款智能手表Gear Fit尚未曝光。它的外观更像手环,屏幕也弯曲成一定弧度,仅重27克。三星把摄像头跟麦克风都转移到机身上,因此表带可以自由更换。

  另外两款智能手表分别是Gear 2/Neo,三星第二代智能手表在命名上抛弃了“Galaxy”字样,没有使用Android系统而是三星自家的Tizen系统。

  硬件方面,两款手表均采用了1.63英寸320*320分辨率屏幕、1GHz双核处理器、512MB内存、4GB存储空间及300毫安时电池,IP67级 别防水防尘,内置红外线、心跳侦测器。300毫安时电池虽低于一代的315毫安时,因为系统不一样,所以二代反而能续航2-3天,比一代的一天续航时间好很多。

  三星GALAXY S5有炫酷黑、荧光白、电光蓝、黄铜金四种机身配色,4月11日在全球一百五十多个国家同步上市。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻