来源:EEWORLD
时间:2014-02-26
新春过后不久,Spansion又带来了它的得意新作——Spansion® HyperBus™ 接口和基于该新接口的产品家族HyperFlash™ NOR闪存设备。据悉,搭载了新接口的HyperFlash™ NOR闪存,其读取吞吐量可达333兆字节每秒,比当今市场上可见速度快的四SPI的5倍还快,可谓“极速”,令世人眼前一亮。
图1 Spansion公司产品与产业生态系统营销副总裁黄主照向媒体解读新产品
14年2月18号Spansion公司产品与产业生态系统营销副总裁黄主照向媒体解读了此次推出的新产品。据黄主照介绍,自1980年闪存问世以来,NOR不断发展以应对应用挑战,在每个阶段Spansion也都会相应地进行创新、推出与时俱进的产品,以实现性能、功率、空间、质量和特性方面的改善(图2)。DDR SPI后下一拨浪潮是什么?Spansion给出了答案:适时地推出了Spansion HyperBus接口,为高效的12针,包括一个8针脚地址/数据总线、一个差分时钟(2个信号)、一个片选和一个读数据选通控制器。通过图3对不同类型接口吞吐量的比较不难看出,Spansion HyperBus的单位针数的吞度量远远高于其他类型的接口,真正做到了高效,实现了吞吐量的突破,极大地提高读取性能并减少了引脚数量和空间 。
图2
图3
由于上一代主流的SPI为6针,Spansion的这次创新让针数从6变为12,与其合作的主芯片(SOC、MCU)公司在芯片的设计上也要进行相应的变化。“今年年底,就会听到主芯片公司会做一些产品出来,就会看到HyperBus和HyperFlash一起来用。”黄主照说。Spansion HyperBus接口的推出主要是为了满足嵌入式工程师需要高速解决方案来满足下一代电子产品的即开即用与交互式的图形用户界面(GUI)的要求。适用于闪存、RAM和外设 ,能实现种类繁多的应用,例如汽车仪表、信息娱乐/导航系统、先进驾驶辅助系统(ADAS)、手持式显示器、数码相机、投影仪、工厂自动化、医疗诊断设备和家庭自动化设备等。
与HyperBus接口一同发布的还有搭载了该新接口的HyperFlash™ NOR闪存。其先进的闪存系统集并行和串行闪存优势于一身,其读取速度是四口SPI的5倍 ,可达333兆字节每秒,如此“极速”,引脚数量却仅是并行NOR闪存的三分之一。其初始存取时间仅为96ns,“96ns初始存取时间,这是非常快的。你看一般跑的比较快的闪存产品,他的初起速度都会比较慢,会有20或30微秒,这是非常非常慢的”,黄主照说。
关于HyperFlash™ NOR闪存的容量,今年会先后推出512M、128M、256M的容量版本。据透露,Spansion未来还可能推出1G容量的版本。其封装采用通用的BGA 6mm x 8mm 封装,刚好串行的SPI也是8×6,24个ball的封装,所以从中可以搭载一颗SPI,两颗SPI或是HyperBus,所以可以实现不同的速度,不同的功能,不同的性能。另外,此产品支持大跨度温差:-40°C 到 125°C。为什么要做到支持车载极温度呢?黄主照解释说,“因为现在有些产品上面,有些系统,所用主芯片的温度非常高,能达到80度至90度。这是因为主芯片功能应用越来越多,他跑的也越来越热,而且闪存放在旁边,又没有风扇。OK,就是整个系统非常非常地热,非常高温,所以现在有些客户他们要求说,他要85度以上,所以Spansion的产品有-40到85,一般用的-40到105。又会涉及到-40到125,这些选择都有。”
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。