• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Xilinx推出回程调制解调器SmartCORE IP

来源:EEWORLD
时间:2014-02-25

分享至:

   2014年2月24日, 北京—赛灵思公司 (NASDAQ: XLNX)日前针对应用宣布推出1.6Gbps低功耗、低成本小型基站回程调制解调器IP。赛灵思 256 QAM毫米波调制解调器解决方案支持点对点和单点对多点视距通信,可满足60GHz和80GHz市场需求。作为赛灵思SmartCORE™ IP产品系列的一员,该解决方案在1Gbps以上数据速率下功耗不足5瓦。借助256 QAM毫米波调制解调器IP解决方案,无线OEM厂商能以非常低的成本加速产品上市进程,同时还能确保未来各代产品所需要的灵活性和平台可扩展性。

   SAF Tehnika公司业务开发副总裁Vents Lacars表示:“赛灵思的256 QAM毫米波调制解调器IP解决方案可帮助我们扩展产品线,以支持多种需要低成本高吞吐量单点对多点连接的新型应用。TDD多路复用支持是一种少有的附加功能,借助该功能,小型低功耗IP解决方案能扩展到高吞吐量高宽带IP解决方案。如此灵活的IP解决方案有助于我们降低开发风险,无缝快速响应不断变化的市场需求。”


   赛灵思公司无线市场总监Tarmo Pihl指出:“目前全球已有超过250个LTE网络,预计到2017年将达到10亿个LTE连接点。我们正经历着前所未有的数据暴增期,无线回程在此过程中将发挥突出作用。256 QAM毫米波调制解调器IP的数据速率将从目前的1Gbps多提升到未来的10Gbps,旨在支持移动宽带流量的突变和突增。”

   高度可配置的点对点和单点对多点毫米波调制解调器IP核集成了客户加速新一代无线解决方案开发所需的所有关键特性和功能。调制解调器IP非常适用于户外部署,借助通用平台能够为从低功耗小型基站回程到高吞吐量无线前拉(front haul)应用提供高度可扩展解决方案。此外还支持多种IP配置,以调制解调器为例,可支持RS FEC或LDPC FEC、用于去程的CPRI或用于回程的10GbE接口,以及用于新一代转换器装置的JESD204B等。该调制解调器支持无损无误自适应调制、模拟无缺陷补偿、支持高层协议接口的TDD和FDD多路复用技术,以及细粒度通道带宽等。DSP的低时延特性使其理想适用于时延要求极其严格的无线去程应用。

供货进程
   256 QAM毫米波调制解调器解决方案现已针对部分客户出货,以及2014年第三季度将全面供货。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻