IP视频监控市场自2009年以来一直稳步发展,直到2011年网络监控掀起了国内安防市场热潮.具体而言,我们已经看到经济在市场的中间层次创造了一个发散的IP应用。一方面,衰退的环境导致市场IP应用较为缓慢,企业试图“修修补补”,绝大部分企业避免不必要的支出。另一方面,大企业—他们中的许多人接受了经济衰退之前的IP安防系统,正试图优化他们的初始资本投资,是其具有规格和性能的IP安全系统,实现溢价。那么,IP监控市场发展现状如何?未来发展趋势有将会如何?
IP监控迎合需求得推广
迎合了用户需求,网络视频监控才能得以大范围推广。在推动平安城市项目建设中,一线城市几乎完成了模拟到高清监控的升级改造。
网络摄像机已经不再是单纯的产品功能,其体现的是一种服务。因此,如何提供有效的服务将是安防企业赢得市场份额的重要因素,产品分辨率和价格已经不被列为关键因素。为了让用户更好地理解产品,服务不仅应包括维护,而是售后服务。快速响应变化的市场需求,不断优化产品,具有标准化接口和协议等。
充分发挥IP摄像机的灵活性,将更多的安防子系统和服务融合进来,形成一套特别的安防解决方案。将产品包装得更完美才能不断拓宽IP高清市场,实现叫好又叫座。
IP监控系统优势凸显
利用原有局域网,无需另布视频线传统监控系统的实施是要专门铺设视频线、音频线、控制线的。而大型企事业单位,通常占地面积很大,铺设这些线路费时、费力、费钱,而网络监控系统则无需专门布线,可以利用企业原有的局域网来传输视频、音频以及控制信号,安装方便多了。
可多人同时监控,无需上监控中心传统监控系统需要专门设置一个监控中心,单位的管理者如果要查看监控画面或查看录像资料,必须跑去监控中心。如果安装了网络视频监控系统,则管理者可在自己的办公室,用自己的电脑监控实时画面或查看录像资料。而且多位管理者均可各自监控,互不影响。
多路图像集中管理传统监控系统中,每台硬盘录像机多只能管理32路图像。而网络视频监控则大大跨越了这个限制,一台电脑主机可以管理上千路图像,充分发挥出集中管理的优势。
分布式架构,易安装、易扩展传统监控系统采用的是集中式架构,将所有视频线、音频线、控制线拉到监控中心,如要增加摄像机则需再布线。如果想搬迁监控中心,则工程浩大。而网络视频监控系统是采用分布式架构,各个网络摄像机、视频服务器分布在单位中的不同地方,而监控录像主机也可设在单位内的任何地方,接上网线即可。要增加摄像机、转移监控主机,可以随意进行,完全没有制约。网络监控产品不仅只传输图像,还集合了多项功能,而这些信号全部通过网络传输,无须另外布线。
IP监控产品布局需进一步调整
“就在2、3年前,还有人对安防IP化发展持怀疑态度。但是到了今天,恐怕再也没有人对此有所怀疑。随着中国互联网基础建设的日渐完善和云技术的快速发展,安防行业的IP化已经由一种概念化的需求逐渐变成了一种实实在在的硬性需求。”尤其是进入到2013年,国家进一步加大信息化和工业化的融合发展力度,一些政府大型项目(如地铁监控、平安城市建设等)在进行系统部署时,都在主动推进基于IP的系统部署,同时,不同行业的远程监控需求日益增强,包括教育、政府、娱乐场所、医院、酒店、运动场馆、城市治安等不同领域都在积极加强基于IP的网络监控和跨地区联网管理。某种程度而言,安防行业已经正式进入到了IP时代。
IP发展的势不可挡,同时也对国内众多安防厂商提出了转型和调整的需求。尽管目前模拟产品在某些国家和某些领域仍有一定的市场需求,有许多国内安防厂商在模拟产品领域还有着相当不错的利润空间。但是面对未来发展趋势,国内厂商必须要有清醒的认识,调整自身的产品布局,合理调配IP和模拟产品的比例,以便更好的应对未来的IP发展大潮。
实际上,在这方面,国内厂商已经开始有所动作,包括海康威视、大华、蓝色星际在内的众多国内安防厂商都在积极进行调整,在2013年国内的各大安防展上,模拟产品已经不再作为主角。
IP监控未来发展预测
2014年高清图像的分辨率(HDTV)的主流将从720p发展到1080p。未来,HDTV将成为监控摄像机的标配。它能够在分辨率和灵敏度之间实现的平衡,打造更加安全的监控系统,这些系统甚至能够用于识别目的。
4K(4Kresolution)将发挥至关重要的作用。4K是HDTV发展的自然延续,可进一步提高图像质量。对于安全市场来说,当图像质量和细节要求比较高时,4K便可超越HDTV成为选择。
夜间也能够提供彩色视频的高对比度摄像机将变得更加重要。再过几年,随着终用户的需求增长和技术可用性的发展,这种摄像机有可能成为强制性要求。
热成像作为“检测者”,将成为安全解决方案不可或缺的组成部分。
随时随地查看监控视频成为可能。这归功于移动性解决方案带来的强大功能,图像大小和带宽也可根据不同用途进行调整。
智能监控解决方案实现开箱即用:随着越来越多的功能可以通过设备本身运行,监控摄像机将变得更加智能。这就意味着,只有当发生变化或出现动静时,摄像机才会开始记录视频,并通知中央系统。此外还可以设置报警,若某个本地摄像机被破坏或需要注意,那么中央系统便会得到相应的通知。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。