来源:搜狐IT
时间:2014-02-25
2月24日,据GSMArena网站报道,联发科在全球移动通信大会上公布了一款64位芯片组MT6732,支持数据传输速率为150Mbps的LTE(长期演进)连接。另外,联发科还公布了MT6630五合一连接芯片,以及针对移动设备的Pump Express快速充电技术。
MT6732配置四个时钟频率为1.5GHz的Cortex-A53处理器内核和新一代Mali-T670图形处理器。Mali-T670支持Open GL ES 3.0,以及面向高端图形处理功能的Open CL 1.2 API(应用编程接口)。MT6732能播放分辨率为1080p的视频,并能以每秒30帧的速度拍摄1080p视频。另外,它支持1300万像素的摄像头成像信号处理器。
除LTE外,MT6732支持的连接技术还包括HSPA+(数据传输速率为42Mbps)、TD-SCDMA和EDGE,以及双频段WiFi和蓝牙4.0。
MT6630是全球首款五合一无线芯片,支持双频段WiFi,先进的Wi-Fi Direct和Miracast,蓝牙4.1,三频段接收GPS(全球定位系统)和GLONASS(俄罗斯开发的全球导航系统)信号。
与标准的USB充电器相比,Pump Express快速充电技术可以将移动设备充电时间缩短一半儿,并能防止电池过热。
联发科将于今年第三季度发售MT6732。MT6630将出现在今年下半年发售的移动设备中,Pump Express技术则将现身今年上半年发售的设备中。