来源: 百姓家电网
时间:2014-02-24
从2013年下半年开始,陆续有LG、环球影视等中外品牌开始发力激光电视,这对于以LED背光源为主的家电市场来说是个不小的冲击。为什么这么说?原因很简单,全新的激光电视可以轻松做到100吋乃至200吋,带给用户震撼视觉冲击的同时,也让用户在搭建大屏家庭影院的想法越来越容易实现。
说到大屏激光电视,就不得不提到炫幕100吋激光电视,作为2013年CES上大放异彩的产品,炫幕100吋激光电视以其独有的ALPD(先进的激光荧光粉显示)技术和“冷屏+冷光源”的拟生态新技术有效降低了产品的耗电量。与此同时,在纯色激光成像后,画质变得更为纯净,特别是对于在长时间用激光电视观影的用户来说,不伤眼已成为其生存的“杀手锏”。
就目前的市场来看,电视机的主流消费尺寸逐渐向“大”时代转型,特别是在IMAX盛行的条件影响下,具有超大尺寸且不俗观影效果的电视更会得到年轻消费者的关注。那么,对100吋激光电视来说,现在是不是一个机会?带着疑问我们走进今天的测试内容,看看炫幕100吋激光电视表现如何。
炫幕100吋激光电视技术解析
本次测试的炫幕100吋激光电视型号为APUS-20S,在设计方面,该产品采用了100吋超大ALF玄乌冷屏设计以及10mm超薄设计,完全能够满足消费者家用时的壁挂使用需求。在产品的工作原理上,炫幕100吋激光电视APUS-20S与投影机额工作方式类似,机身前部为短焦投射区,这样的设计方式更利于家用空间上的节省。
值得一提的是,炫幕100吋激光电视APUS-20S的使用寿命更长,由于是激光方式投射,因此不会存在灯泡老化或者低寿命的情况,据了解,在正常工作状态下,炫幕100吋激光电视APUS-20S平局无故障时间长达30000小时,如果以每年试用10小时设计,也会有将近10年的使用寿命。对于行业用户的商用大屏来说,其寿命更是能达到60000小时。
技术方面,炫幕激光电视采用全球首创ALPD激光显示技术,加之国际的DLP成像、UST投射和玄乌冷屏反射的仿生优化显示系统技术,彻底摆脱传统电视的热屏直射显示和刷新频闪的观看方式和困扰,对眼睛和视力没有刺激和伤害,即使长时间观看也不会出现传统电视的眼睛疲劳和干涩症状,特别适合幼儿和老人健康使用。
据环球华影方面表示,激光电视在能耗和保护视力方面也有优势,ALPD在能源利用效能上更高,100英寸的功耗仅为200W,和传统55英寸的LCD相仿,而100英寸的LCD或者PDP功耗则在千瓦以上——高能效也让该产品通过了能源之星6的认证。
另外炫幕100吋激光电视在激光投射口的两边安装有传感器,当感应到有人靠近,会自动关闭投射,以保护使用者的视力。投影口上部有个滑盖,在关机状态下会自动关闭,可以有效避免意外伤害和灰尘侵入——虽然设置有这样的机械架构,但激光电视的开关机速度在几秒内就可以完成,完全不用等待。
目前炫幕100吋激光电视产品还不支持3D及超高清显示,预计明年3D版及超高清级别产品将要上市。根据用户需求,后期炫幕激光电视还会推出80英寸、120英寸或者150英寸等全新尺寸段产品。
基础性能:暖色调表现纯度更高
接下来进行客观测试部分就是色彩表现测试,测试过程分别包括三原色测试、色阶测试和灰阶测试三部分,以检测炫幕激光电视的色彩表现力。
受到显示器设置、拍摄相机参数和性能的影响,实拍效果仅供参考
三原色屏摄
红、绿、蓝三原色屏摄
以上三幅实拍图为炫幕激光电视在红、绿、蓝三原色的显示效果,从上面的屏摄图中我们可以清晰的了解到,炫幕激光电视对于三原色的整体表现还是非常到位的,特别是在红色和绿色上,较高的纯度表现可以让产品提供更加逼真的视觉图像。
色阶测试
色阶屏摄
上面的三幅图为炫幕激光电视的红、绿、蓝色阶实拍图,从图中我们了解到定位较高的炫幕激光电视在色阶方面的整体表现比较不错。
灰阶测试
灰阶测试
后我们再来看看炫幕激光电视在灰阶测试方面的实际表现,毕竟灰阶的表象直接影响画面的景深效果和层次感。从实际的测试结果来看,炫幕激光电视的灰阶表现还是比较不错的,从上面的实拍图我们也能发现从6%到94%图像变化清晰可见,这在同等定位的产品中也绝对算是不错的表现。
动态测试:炫幕激光电视表现尚可
接下来对炫幕激光电视的清晰度、色彩表现、动态图像表现能力在内的一系列软件测试,用以检测炫幕激光电视的基础表现。
受到显示器设置、拍摄相机参数和性能的影响,实拍效果仅供参考
分辨率测试卡
先将测试平台设置为1920×1080分辨率,然后打开分辨率测试卡,发现炫幕激光电视能够自动实现点对点扫描,没有出现“过扫”或者“欠扫”现象。
从分辨率测试卡能够看出,四条1080横线和四条1920竖线都非常清晰的做出了显示,没有出现任何粘连情况,说明炫幕激光电视完全达到了1080P显示分辨率,清晰度表现出色。
动态清晰度测试
动态清晰度测试实拍图
从上面的实拍图中我们可以了解到,炫幕激光电视在动态方面的表现还是非常到位的,当画面处在400像素/秒时,画面开始出现抖动的现象,而在800像素/秒时,动态画面的抖动现象开始逐渐明显起来,这说明在动态图像表现上炫幕激光电视仍需改进。
静态图像:色彩鲜艳层次突出
接下来进行静态图像表现力测试,这也是图像显示能力的重要测试环节。采用1920×1080分辨率的高清图片进行测试屏摄,主要检测电视色彩的倾向性和表现力。
受到显示器设置、拍摄相机参数和性能的影响,实拍效果仅供参考
1080p静态实拍图
看过测试之后,相信大家对炫幕100吋激光电视的性能表现已经有所了解了,总结一下的话,炫幕100吋激光电视在色彩表现力、景深效果等方面有着不俗的表现。当然,作为新兴产品,炫幕100吋激光电视仍有一些需要完善的地方,而据相关技术工作者告知,第二代激光电视将会在娱乐以及应用等方面做提升。
今天,炫幕100吋激光电视的评测笔者就给大家介绍到这里,如果您想要了解更多关于产品的性能表现,请随时我们相应的后续报道。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。