• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

风河与惠普合作推出网络功能虚拟化服务器平台

来源:EEWORLD
时间:2014-02-24

分享至:

   的智能互联系统嵌入式软件提供商风河®公司在西班牙巴塞罗那MWC 2014上宣布,与惠普合作完成了风河网络及通信软件对于 HP ProLiant 服务器 的认证。 HP ProLiant 是NEBS( Network Equipment Building System ,网络设备构建系统 ) 兼容服务器的主流产品,而风河公司此次通过认证的网络及通信产品则包括:

● · Wind River Linux
● · Wind River Open Virtualization
● · Carrier Grade Profile for Wind River Linux

   惠普公司服务器产品阵容强大,其中就包括针对电信业务提供商以及网络设备供应商的需求进行了专门优化的运营商级NEBS服务器。此次认证测试完成后,风河公司的网络及通信产品将加入HP认证序列,成为惠普公司在通信市场的软件供应商之一。通过应用商业现货(COTS, Commercial Off-the Shelf)硬件, 风河与惠普携手帮助用户降低总体拥有成本,加快网络转型的步伐,迅速满足网络功能虚拟化(NFV, Network Functions Virtualization)应用需求。

   风河公司网络解决方案副总裁Glenn Seiler说:“伴随着NFV的兴起,运营商网络正在进行着一场转型。通过NFV来充分发挥虚拟化或云计算环境的优势,电信行业将如现有的IT数据中心一样,在灵活性、可升级性、经济性以及节能方面获益良多。风河公司数十年来的电信行业经验积累与HP等业界服务器的完美结合,使新一代运营商级NFV服务器迅速适应电信市场日新月异的发展需要。”

   惠普公司网络功能虚拟化副总裁Werner Schaefer说:“随着电信业与IT业的融合以及运营商转向采用NFV模式,服务提供商需要加快新应用的部署时间,同时控制好成本。惠普的NFV虚拟机可以提供满足现代工作流需要的灵活性和可伸缩性,而风河公司的电信专业知识以及成熟可靠的技术则能让用户进入充分就绪状态,快速发挥NFV优势。”

   依托的开源技术、全集成开发工具、全球技术支持和维护以及专家级专业服务,Wind River Linux提供了功能丰富的商业级Linux平台和简便易用的开箱即用体验。Wind River Linux由Yocto项目发展基础架构开发而成。具备Yocto兼容性,就能提高跨平台兼容性以及部件互用性。

   Wind River Open Virtualization 对开源 KVM ( Kernel-based Virtual Machine, 基于内核的虚拟机 ) 技术进行了优化,允许在虚拟机上部署网络服务,同时避免传统上使用IT虚拟化产品导致的性能下降。除了满足运营商级需求外, Open Virtualization还提供接近原生硬件的性能, 而一般KVM的延迟率则通常比原生硬件高出数千个百分点。 Open Virtualization 基于Yocto项目基础架构,提供运营商级虚拟化,是一个采用开源领域技术成果的II型虚拟机管理器。

   以 Wind River Linux为基础, Carrier Grade Profile for Wind River Linux为用户提供了一个交钥匙平台, 使其能够满足运营商级 Linux 要求。Carrier Grade Profile 已经正式注册Linux基金会的CGL 5.0 规范,是基于Yocto项目兼容产品中率先提供的运营商级Linux功能集,由此可以展开新一代嵌入式Linux设计,实现高安全、标准化、高可靠性的解决方案。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻